Schmalz

La configuration des tiges à ressort simplifiée

Les tiges à ressort FSTIm et FSTImc peuvent être adaptées individuellement à différentes exigences. Les clients disposent ainsi de solutions sur mesure pour l'automatisation de leurs installations. Schmalz propose un nouveau configurateur en ligne avec prévention des erreurs intégrée pour rendre le procédé de construction rapide et facile.

Petites ou grandes, compatibles ESD ou non, les tiges à ressort FSTIm/FSTImc peuvent désormais être facilement configurées en ligne.

Les tiges à ressort de petite taille ont fait leurs preuves dans l'industrie électronique, dans le secteur pharmaceutique et dans les applications en salle blanche : Grâce au ressort souple, ils manipulent les pièces très sensibles en douceur et offrent une précision de positionnement particulièrement élevée en combinaison avec un préhenseur à ventouse plate. Les dimensions compactes s'intègrent même dans les lignes d'assemblage étroites. Grâce au ressort interne et à la tubulure réduite - en particulier avec le modèle profilé du FSTImc - la production de particules est réduite au minimum. Autre effet : des temps d'installation et d'entretien nettement plus courts. Et même les surfaces présentant des tolérances de hauteur ne posent aucun problème aux petites puissances. Grâce au mouvement souple et à la construction compacte de la tige à ressort FSTImc dans la construction en cartouche, les pièces délicates peuvent être manipulées avec la sécurité du procédé.

La bonne tige à ressort en quelques clics

Afin d'accélérer la construction des systèmes d'automatisation et d'éliminer les sources d'erreur potentielles, Schmalz lance un configurateur pour les tiges à ressort FSTIm/FSTImc. Les constructeurs et les ingénieurs gagnent un temps précieux lors du développement grâce à cet outil en ligne. Par exemple, ils peuvent non seulement choisir entre différentes courses à ressort, mais aussi déterminer le type de connexion au vide, la version et le type de ventouse ou le raccord fileté. Les tiges à ressort soutiennent des caractéristiques telles que l'ESD dans les variantes respectives. La solution complète de tiges à ressort, y compris l'élément de fixation et les ventouses, peut être conservée dans la planification après configuration par le biais d'un modèle CAO.

Contrairement au modèle FSTE (à gauche), le ressort des modèles FSTIm (au centre et à droite) est protégé à l'intérieur du carter.

Les tiges à ressort manipulent les composants en douceur et permettent des applications souples de prise et de dépose.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.