Schmalz

Configurazione semplice delle aste a molla

Le aste a molla FSTIm e FSTImc possono essere adattate individualmente alle diverse esigenze. In questo modo i clienti possono disporre di soluzioni su misura per l'automazione dei loro impianti. Schmalz offre un nuovo configuratore online con prevenzione degli errori integrata per rendere il processo di design semplice e veloce.

Piccoli o grandi, compatibili con ESD o meno, gli aste a molla FSTIm/FSTImc possono ora essere facilmente configurati online.

Le aste a molla di piccole dimensioni si sono affermate nell'industria elettronica, nel settore farmaceutico e nelle applicazioni in camera bianca: Grazie al funzionamento dolce delle molle, gestiscono con delicatezza pezzi molto sensibili e offrono una precisione di posizionamento particolarmente elevata in combinazione con una pinza di presa piatta. Le dimensioni compatte si adattano anche alle linee di assemblaggio più strette. Grazie alla molla interna e al tubo ridotto, soprattutto nel modello FSTImc, la generazione di particelle è ridotta al minimo. Effetto aggiuntivo: tempi di installazione e manutenzione significativamente più brevi. E anche le superfici con tolleranze di altezza non rappresentano un problema per le piccole prestazioni. Grazie al funzionamento dolce e al design compatto dell'asta a molla FSTImc nella versione a cartuccia, è possibile gestire pezzi delicati con la massima sicurezza di processo.

L'asta a molla giusta con pochi clic

Per accelerare il design dei sistemi di automazione ed eliminare potenziali fonti di errore, Schmalz lancia un configuratore per le aste a molla FSTIm/FSTImc. Grazie a questo strumento online, i progettisti e gli ingegneri risparmiano tempo prezioso nello sviluppo. Ad esempio, non solo possono scegliere tra diverse corse ventose, ma anche determinare il tipo di connessione al vuoto, la versione e il tipo di ventosa o l'attacco filettato. Le aste a molla sostengono caratteristiche come l'ESD nelle rispettive varianti. La soluzione completa di aste a molla, compresi gli elementi di fissaggio e le ventose, può essere implementata nella progettazione dopo la configurazione tramite modello CAD.

A differenza del modello FSTE (a sinistra), nelle versioni FSTIm (al centro e a destra) la molla è protetta all'interno dell'alloggiamento.

Le aste a molla manipolano i componenti con delicatezza e rendono possibili applicazioni flessibili di pick-and-place.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.