Schmalz

Veerstoters eenvoudig configureren

De veerstoters FSTIm en FSTImc kunnen individueel worden aangepast aan verschillende voorschriften. Dit biedt bedrijven oplossingen op maat voor hun fabrieksautomatisering. Schmalz biedt een nieuwe online configurator met geïntegreerde foutpreventie om het ontwerpproces snel en eenvoudig te maken.

Klein of groot, ESD-compatibel of niet - de FSTIm/FSTImc veerstoters kunnen nu eenvoudig online worden geconfigureerd.

Veerstoters in een kleine grootte hebben zichzelf bewezen in de elektronica-industrie, in de farmacie en in cleanroom applicaties: Dankzij de soepele veer hanteren ze zeer gevoelige werkstukken voorzichtig en bieden ze een bijzonder hoge positioneringsnauwkeurigheid in combinatie met een vlakke vacuümzuignap. De compacte afmetingen passen zelfs in krappe assemblagelijnen. Door de interne veer en de gereduceerde slang - vooral bij de profiel versie van de FSTImc - wordt de deeltjesvorming tot een minimum beperkt. Bijkomend effect: aanzienlijk kortere installatie- en onderhoudstijden. En zelfs oppervlakken met hoogtetoleranties zijn geen probleem voor de kleine vermogenspacks. Dankzij de soepele beweging en het compacte ontwerp van de veerstoter van de FSTImc in het cartridgeontwerp kunnen delicate werkstukken proceszeker behandeld worden.

De juiste veerstoter in slechts een paar klikken

Om het ontwerp van automatiseringssystemen te versnellen en mogelijke foutenbronnen te elimineren, lanceert Schmalz een configurator voor de veerstoters FSTIm/FSTImc. Ontwerpers en ingenieurs besparen waardevolle tijd tijdens de ontwikkeling met het online gereedschap. Ze kunnen bijvoorbeeld niet alleen kiezen tussen verschillende plunjerslagen, maar ook het type vacuümaansluiting, de versie en het type zuignap of schroefdraadaansluiting bepalen. De veerstoters ondersteunen functies zoals ESD in de respectieve varianten. De complete uitrusting van veerstoters inclusief bevestigingselementen en zuignappen kan na configuratie via CAD-model in de planning worden geïmplementeerd.

In tegenstelling tot het FSTE-model (links) is de veer in de FSTIm-versies (midden en rechts) beschermd binnen de behuizing.

Veerstoters hanteren componenten voorzichtig en maken flexibele pick-and-place applicaties mogelijk.

Perscontact

Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.