Schmalz

Łatwa konfiguracja tłoków sprężynowych

Tłoki sprężynowe FSTIm i FSTImc mogą być indywidualnie adaptowane do różnych wymogów. Dzięki temu firmy otrzymują wykonane na zamówienie rozwiązania do automatyzacji swoich zakładów. Firma Schmalz oferuje nowy konfigurator online ze zintegrowaną funkcją zapobiegania błędom, aby proces projektowy był szybki i łatwy.

Małe lub duże, kompatybilne z ESD lub nie - tłok sprężynowy FSTIm/FSTImc można teraz łatwo skonfigurować online.

Tłoki sprężynowe o niewielkich rozmiarach sprawdziły się w branży elektronicznej, w sektorze farmaceutyków i w aplikacjach w pomieszczeniach czystych: Dzięki reagującej sprężynie delikatnie obsługują bardzo wrażliwe przedmioty obrabiany i oferują szczególnie wysoką dokładność pozycjonowania w połączeniu z płaskim chwytakiem ssącym. Kompaktowe wymiary pasują nawet do ciasnych linii montażowych. Dzięki wewnętrznej sprężynie i zredukowanemu przewodowi rurowemu - zwłaszcza w wersji profilowej FSTImc - generowanie cząstek stałych jest ograniczone do minimum. Dodatkowy efekt: znacznie krótszy czas montażu i konserwacji. Nawet powierzchnie z tolerancją wysokości nie stanowią problemu dla małych agregatów. Dzięki reagującym ruchom i kompaktowej konstrukcji tłoków sprężynowych FSTImc w wersji projektowej, delikatne przedmioty obrabiany mogą być obsługiwane z zachowaniem niezawodności procesu.

Odpowiedni tłok sprężynowy za pomocą kilku kliknięć

Aby przyspieszyć projektowanie systemów automatyki i wyeliminować potencjalne źródła błędów, firma Schmalz wprowadza na rynek konfigurator tłoków sprężynowych FSTIm/FSTImc. Dzięki narzędziu online projektanci i inżynierowie oszczędzają cenny czas podczas prac rozwojowych. Przykładowo, mogą oni nie tylko wybierać pomiędzy różnymi skokami nurnika, ale także określać typ złącza podciśnienia, wersję i typ przyssawki lub połączenie gwintowane. Tłoki sprężynowe wspierają takie funkcje jak ESD w odpowiednich wariantach. Kompletne rozwiązanie tłoków sprężynowych, w tym element mocujący i przyssawki, można wdrożyć w planowaniu po konfiguracji za pomocą modelu CAD.

W przeciwieństwie do modelu FSTE (po lewej), sprężyna w wersjach FSTIm (w środku i po prawej) jest chroniona wewnątrz obudowy.

Tłoki sprężynowe zapewniają delikatną obsługę części składowych i umożliwiają elastyczne aplikacje pick-and-place.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.