Schmalz

효율성 향상. 다운타임 감소. 투명성 극대화: 디지털 팩토리가 할 수 있는 일!

더 빠른 생산, 고객의 요구 사항에 대한 보다 유연한 반응, 비용 절감 - 디지털 팩토리가 이를 가능하게 합니다. 네트워크로 연결된 시스템, 실시간 데이터, 스스로 제어되는 공정을 통해 슈말츠는 바로 이 부분에서 도움을 드립니다: 슈말츠는 디지털화를 실현하고 계획부터 지속적인 작동에 이르기까지 디지털 솔루션으로 고객을 서포트합니다.

디지털화와 진공 기술 - 어떻게 함께할 수 있을까요?

디지털화는 공장의 작업, 생산, 작동 방식을 근본적으로 바꾸고 있습니다. 데이터가 중앙의 원료가 되고, 기계와 시스템이 네트워크로 연결되고, 공정이 점점 더 자동화되고 예측 가능하게 변하고 있습니다. 진공 기술도 이러한 발전의 일부로, 순전히 기계식 도우미가 상태를 기록하고 데이터를 분석하여 실시간으로 사용 가능한 지능형 부품(소위 스마트 필드 디바이스)으로 변모하고 있습니다. 이러한 제품은 표준화된 인터페이스를 통해 디지털 생산 환경에 원활하게 통합되어 효율성, 투명성 및 사용 가능성을 높입니다.

그 결과 로봇, 그리퍼, 머신이 기계식으로 작동할 뿐만 아니라 디지털 방식으로 서로 소통하는 환경이 조성됩니다. 이를 통해 예측 유지보수, 가동 중단 시간 단축, 효율적인 리소스 사용, 공정 안정성 향상 등 새로운 가능성이 열립니다.

계획부터 유지보수까지 지원하는 디지털 솔루션

스스로를 대변하는 수치

80%

디지털 툴 덕분에 설계 공정이 빨라집니다.

75%

표준화된 인터페이스 덕분에 가동 시작 시간이 단축됩니다.

80%

모바일 데이터 분석으로 서비스 시간 단축.

50%

부분 자동화를 통한 제품 생산성 향상.

프로덕션을 더욱 스마트하게 만드는 기술

미래의 공장은 시스템을 네트워크화하고, 데이터를 사용 가능하게 만들고, 예측력을 가지고 공정을 제어하는 지능형 기술에 의존합니다. 슈말츠는 최신 인터페이스, 디지털 이미징, 이미지 처리 및 AI 지원 서비스를 결합하여 생산을 더 간단하고 효율적이며 투명하게 만드는 실용적인 솔루션을 개발합니다.

디지털 팩토리에는 수많은 새로운 용어와 개념이 등장합니다. FAQ 에서 이러한 용어를 간결하고 이해하기 쉽게 설명합니다.

지능형 및 기후 친화적 생산

효율성과 지속 가능성을 위한 디지털화

슈말츠의 디지털화는 효율성뿐만 아니라 지속 가능성도 의미합니다: 네트워크화된 지능형 공정은 에너지를 절약하고 가동 중단 시간을 줄이며 자원 사용을 최적화합니다. 이를 통해 기후 친화적이고 자원을 절약하는 생산의 토대를 마련할 수 있습니다.

image.alt

디지털 팩토리의 주요 주제

스마트 팩토리는 계획, 작동 및 유지보수를 연결하는 개념과 애플리케이션을 사용합니다. 디지털 엔지니어링, 예측 유지보수 및 상태 모니터링은 디지털 방식과 애플리케이션이 어떻게 생산 공정을 보다 효율적이고 신뢰할 수 있으며 예측 가능하게 만드는지 보여줍니다. 이는 네트워킹, 데이터 분석 및 최적화를 실제로 성공적으로 구현하기 위한 기반을 형성합니다.

디지털 엔지니어링

디지털 엔지니어링

클래식 엔지니어링과 디지털 기술의 만남

예측 유지보수를 통한 예방적 유지보수

예측 유지보수를 통한 예방적 유지보수

상태 모니터링을 통한 영구적인 기계 모니터링

상태 모니터링을 통한 영구적인 기계 모니터링

디지털 우수성 부문 수상

슈말츠의 디지털 솔루션 라이브 경험하기

디지털 솔루션이 어떻게 프로덕션을 더 스마트하고 효율적으로, 미래 지향적으로 만들 수 있는지 직접 확인해 보세요. 소니의 전문가를 만나 디지털 기술이 일상 업무를 어떻게 개선할 수 있는지 영감을 받아보세요. 지금 전시회 일정을 확인하세요.

image.alt

고객의 디지털 성공 사례

모든 뉴스 보기
The ivOS Sheet Metal Solution Kit from Schmalz consists of a software package, an intelligent vacuum matrix gripper and 3D vision sensors.

AI power for sheet metal production

The challenge: staff shortages. The goal: Increasing productivity. The solution: Solution Kit ivOS Sheet Metal. This loading and unloading system from Schmalz uses artificial intelligence, 3D vision sensors and a flexible area gripper to recognize and move different workpieces. Machine manufacturer LISSMAC has thus significantly increased its performance.

새로운

연락처

질문이 있으시면 기꺼이 도와드리겠습니다.
슈말츠 코리아

경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길

118(안양2차 SKV1 센터), 503~507호

대한민국
+82 31 816 2403
schmalz@schmalz.co.kr
문의 양식

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.