Schmalz

예측 유지보수

예측 유지보수는 예측 분석, 인공지능(AI) 및 머신 러닝을 통해 기계와 시스템의 상태를 지속적으로 모니터링하고 분석하는 최신 유지보수 전략입니다. 다운타임을 줄이고, 가동 중단을 방지하며, 기계의 서비스 수명을 연장하는 것이 목표입니다.

문제가 발생했을 때만 수리하는 사후 대응 유지보수 및 일정 주기의 예방 유지보수와 달리, 예측 유지보수는 상태 모니터링과 실시간 데이터 분석에 의존합니다. 이를 통해 유지보수 조치를 사전 예방적으로 정확한 시점에 시작할 수 있습니다.

예측 유지보수는 어떻게 작동하나요?

예측 유지보수는 IoT 센서를 통해 얻은 기계 데이터를 지속적으로 기록하는 것을 기반으로 합니다. 진동, 온도, 압력, 들을 수 있는 신호 등 다양한 파라미터가 모니터링됩니다. 수집된 데이터는 머신러닝 알고리즘을 사용하여 분석됩니다. 이러한 방식으로 시스템은 패턴과 이상 징후를 인식하고 진공 부품의 고장 가능성을 나타내는 예측 모델을 생성합니다. 이를 통해 스페어 파트를 적시에 설치하고, 유지보수를 생산 공정에 원활하게 통합하며, 예기치 않은 가동 중단을 방지할 수 있습니다.

제품

구현 중 당면 과제

그러나 예측 유지보수를 구현하는 것은 복잡합니다. 기업은 대량의 고품질 데이터(빅데이터)를 수집 및 공정하고, 부하 및 마모에 대한 적절한 한계값을 정의하고, 강력한 데이터 인프라를 구축해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 또한 기계의 디지털 모델을 개발하고, AI 알고리즘을 트레이닝하고, 솔루션을 기존 유지보수 공정에 통합해야 합니다. 이러한 요소들의 상호 작용을 통해서만 예측 유지보수의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있습니다.

예측 유지보수 애플리케이션 적용 지역

예측 유지보수는 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 생산 및 제조 분야에서는 유지보수 공정을 최적화하고 비용을 낮춥니다. 기계식 엔지니어링에서는 인더스트리 4.0 표준의 핵심 구성 요소입니다. 자동차 산업에서는 예기치 않은 수리를 방지하는 데 도움이 되며, 항공 및 철도 운송에서는 차량과 시스템의 안전성과 사용 가능성을 높입니다. 또한 에너지 산업(예: 풍력 터빈)에서도 중심적인 역할을 합니다.

인더스트리 4.0에서 예측 유지보수의 미래

디지털화, IoT 네트워킹 및 AI 지원 데이터 분석의 사용이 증가함에 따라 예측 유지보수가 스마트 팩토리의 표준이 되고 있습니다. 이는 생산성을 높이고 비용을 낮추며 기업을 미래에 적합하게 만드는 인더스트리 4.0의 가장 중요한 구성 요소 중 하나로 간주됩니다.

관련 용어

Digital Twin
Digital twins are virtual images of real objects or processes that use data to precisely replicate their properties and behavior.
Production 4.0
Production 4.0 describes the transformation of production work toward an intelligent factory. Networked products and systems make production more flexible and efficient.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동