Schmalz

Konserwacja zapobiegawcza

Konserwacja zapobiegawcza to nowoczesna strategia konserwacji, w której stan maszyn i systemów jest stale monitorowany i analizowany za pomocą analityki predykcyjnej, sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego. Celem jest skrócenie przestojów, uniknięcie awarii i wydłużenie żywotności maszyn.

W przeciwieństwie do konserwacji reaktywnej (naprawa tylko wtedy, gdy coś się zepsuje) i konserwacji zapobiegawczej z ustalonymi odstępami czasu, konserwacja zapobiegawcza opiera się na kontroli stanu i analizie danych w czasie rzeczywistym. Pozwala to na proaktywne podejmowanie działań konserwacyjnych w odpowiednim momencie.

Jak działa konserwacja zapobiegawcza?

Konserwacja zapobiegawcza opiera się na ciągłym rejestrowaniu danych maszyny uzyskanych za pośrednictwem czujników IoT. Monitorowane są różne parametry, takie jak wibracje, temperatura, ciśnienie i sygnały słyszalne. Zebrane dane są następnie analizowane przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego. W ten sposób systemy rozpoznają wzorce i anomalie oraz tworzą modele predykcyjne, które wskazują, kiedy dana część składowa może ulec awarii. Pozwala to na zainstalowanie części zamiennych w odpowiednim czasie, płynne zintegrowanie konserwacji z procesem produkcji i uniknięcie nieplanowanych przestojów.

Produkty

Wyzwania podczas wdrażania

Jednak wdrożenie konserwacji zapobiegawczej jest złożonym procesem. Firmy stoją przed wyzwaniem gromadzenia i przetwarzania dużych ilości wysokiej jakości danych (big data), definiowania odpowiednich wartości granicznych obciążenia i zużycia oraz budowania wydajnej infrastruktury danych. Ponadto należy opracować cyfrowe modele maszyn, wyszkolić algorytmy sztucznej inteligencji i zintegrować rozwiązanie z istniejącymi procesami konserwacji. Tylko dzięki współdziałaniu tych czynników konserwacja zapobiegawcza może w pełni rozwinąć swój potencjał.

Obszary aplikacji dla konserwacji zapobiegawczej

Konserwacja zapobiegawcza jest stosowana w wielu branżach. W produkcji i wytwórstwie optymalizuje procesy konserwacyjne i obniża koszty. W inżynierii mechanicznej stanowi podstawowy element standardów Przemysłu 4.0. W przemyśle motoryzacyjnym pomaga uniknąć nieplanowanych napraw, natomiast w lotnictwie i transporcie kolejowym zwiększa bezpieczeństwo i dostępność pojazdów i systemów. Odgrywa również kluczową rolę w przemyśle energetycznym (np. turbiny wiatrowe).

Przyszłość konserwacji zapobiegawczej w Przemyśle 4.0

Wraz z rosnącą cyfryzacją, połączeniem w sieć IoT i wykorzystaniem analizy danych wspieranej przez sztuczną inteligencję, konserwacja zapobiegawcza staje się standardem w inteligentnej fabryce. Jest uważana za jeden z najważniejszych elementów składowych Przemysłu 4.0, ponieważ zwiększa produktywność, obniża koszty i przygotowuje firmy na przyszłość.

Powiązane pojęcia

Cyfrowy bliźniak
Cyfrowe bliźniaki to wirtualne obrazy rzeczywistych obiektów lub procesów, które wykorzystują dane do precyzyjnego odtworzenia ich właściwości i zachowania.
Produkt 4.0
Produkcja 4.0 opisuje transformację pracy produkcyjnej w kierunku inteligentnej fabryki. Połączone w sieć produkty i systemy sprawiają, że produkcja staje się bardziej elastyczna i efektywna.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.