Schmalz

디지털 트윈

디지털 트윈은 디지털 세계에서 물리적 객체, 공정 또는 시스템을 디지털로 표현한 것입니다. 물체의 동작, 기능 및 공정을 사실적으로 표현하기 위해 데이터와 연결된 가상 모델입니다.

디지털 트윈은 데이터와 정보의 지속적인 교환을 통해 물리적 현실과 가상 현실 사이의 다리를 구축합니다. 물리적 물체가 이미 존재하는지 또는 아직 계획 중인지 여부는 중요하지 않습니다. 디지털 트윈은 사이버-물리 시스템의 일부이며 제품 또는 시스템의 전체 수명 주기를 매핑합니다. 디지털 트윈은 디지털 프로토타입, 디지털 인스턴스 또는 여러 트윈의 집합체와 같은 다양한 하위 유형으로 구성될 수 있습니다.

디지털 트윈의 기반이 되는 기술

디지털 트윈의 작동 모드는 실제 물체와 디지털 이미지 간의 지속적인 양방향 통신을 기반으로 합니다. 실제 물체의 센서는 형상, 공정 변수, 에너지 소비, 환경 조건, 운동학적 및 운동학적 크기 등의 데이터를 기록합니다.

이 정보는 IoT 플랫폼과 자산 관리 셸(AAS)과 같은 표준화된 데이터 구조를 통해 디지털 모델로 전송되고 여기서 처리됩니다. IoT 플랫폼은 실제 사물과 가상 모델 간의 데이터 수집, 전송, 통합 및 동기화에서 중심적인 역할을 합니다.

디지털 모델은 3D 시각화로 표시되어 구조, 움직임, 힘을 사실적으로 묘사할 수 있습니다. 알고리즘, 시뮬레이션 및 머신 러닝은 데이터를 분석하고 예측을 생성하여 시스템 동작 및 의사 결정에 대한 이해를 지원합니다.

이러한 방식으로 예측 유지보수, 공정 최적화, 가상 가동 시작까지 효율적으로 구현할 수 있습니다. 대시보드는 사용자와 엔지니어에게 모든 관련 정보를 실시간으로 명확하게 보여줌으로써 언제든지 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

가상 가동 시작 및 실제 예시

디지털 트윈은 주로 산업 생산 분야에서 사용됩니다. 가상 프로토타입은 생산 공정을 모델링하고, 시스템을 실제로 구현하기 전에 테스트하며, 생산 계획을 최적화하는 데 사용됩니다.

중앙 사용 사례는 가상 가동 시작입니다. 설계 단계에서도 드라이브의 동작 시퀀스, 위치 측정 시스템 또는 최종 위치 센서의 신호 처리, 제어 프로그램을 디지털 모델에서 사실적으로 테스트할 수 있습니다.

디지털 트윈은 공급망 관리에도 사용됩니다. 이를 통해 운송 경로 모니터링, 창고 재고 제어, 공급망 계획 등을 실시간으로 수행할 수 있습니다.

개인 맞춤형 의학에서는 디지털 이미지를 사용하여 중재술을 시뮬레이션하거나 임플란트를 테스트하는 디지털 심장 모델과 같은 환자별 모델을 만듭니다.

디지털 트윈 플랫폼과 인공지능 및 제어 기술의 결합은 항공 분야의 예측 유지보수와 같은 지능형 제어 시스템에서 찾아볼 수 있습니다.

인더스트리 4.0의 핵심 기술로서의 디지털 트윈

디지털 트윈은 전체 제품 수명 주기에 걸쳐 효율성, 품질, 부가가치를 향상시킵니다. 가상 가동 시작(VIBN)을 통해 기계, 시스템 및 공정을 디지털 방식으로 시뮬레이션, 테스트 및 최적화할 수 있습니다. 다운타임을 최소화하고 구현 편차를 방지할 수 있습니다. 동시에 병목 현상을 조기에 파악하고 자재, 인력 및 기계 용량과 같은 리소스를 더 효과적으로 계획할 수 있습니다.

이 기술은 기술 시스템의 동작을 분석하고 예측하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 새로운 시스템의 오류 없는 설계를 달성하고, 운영 단계에서 애플리케이션의 전력을 최적화하며, 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 수명이 다한 재질의 최대 재사용을 지원합니다.

시스템 데이터, 시뮬레이션 및 예측 유지보수의 결합은 인더스트리 4.0의 맥락에서 개발부터 생산 및 작동에 이르기까지 지속 가능한 경쟁 우위를 창출합니다.

관련 용어

Predictive maintenance | 예측 유지보수
예측 유지보수는 AI 지원 분석을 사용하여 유지보수 요구 사항을 조기에 감지하고 예기치 않은 다운타임을 방지합니다.
Production 4.0 | Production 4.0
Production 4.0 describes the transformation of production work toward an intelligent factory. Networked products and systems make production more flexible and efficient.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.