Schmalz

통합 인텔리전트 기능을 갖춘 진공 부품

미래를 위한 준비

인더스트리 4.0은 미래의 공장, 소위 말하는 스마트 디바이스에서 서로 소통할 수 있는 인공 디바이스를 필요로 합니다. 슈말츠 인텔리전트 제품에는 IO-Link, 이더넷 및 NFC와 같은 통신 인터페이스가 장착되어 있습니다.

인텔리전트 진공부품의 특징

  IO-Link 이더넷 NFC
정적 데이터의 전송
  • 디바이스 정보
✓ ✓ ✓
  • 시리얼 번호
✓ ✓ ✓
  • 작동 지침
✓ ✓ ✓
동적 데이터의 전송
  • 스위칭 포인트 같은 공정 매개변수
✓ ✓ ✓
  • 에너지 소비 같은 공정 데이터
✓ ✓ –
  • 평이한 영어의 오류
✓ ✓ ✓
다음을 통한 매개변수화 SPS SPS App
필요한 추가 디바이스 IO-Link 마스터 아니오 아니오
 

IO-Link: 상위 제어를 위한 통합된 통신 시스템

IO-Link는 자동화 기술을 위한 지점 간 통신 표준입니다. 이는 상위 컨트롤러(PLC)를 통한 센서 및 액추에이터부터 제어 수준 이상까지 모든 수준의 통합된 통신을 허용합니다. 이 인터페이스는 상태, 에너지 소비 및 공정에 관한 데이터를 전송합니다.

이더넷: PROFINET, EtherCAT 및 Ethernet/IP 덕분에 향상된 실시간 성능

산업 이더넷은 통신 매개체로써 이더넷을 토대로 한 일련의 프로토콜을 설명합니다. PROFINET, EtherCAT 및 Ethernet/IP 같은 산업 이더넷 시스템은 산업 생산 수요를 충족하기 위해 높은 실시간 성능 및 안정성을 위해 설계되었습니다.

NFC: 비접촉식 지점 간 전송

NFC를 통해 단거리에서 접촉하지 않고 데이터를 교환할 수 있습니다. 두 개의 NFC 가능 디바이스는 지점 간 접촉, 예를 들어, 스마트폰 같은 모바일 터미널 디바이스와 슈말츠 부품을 통해 연결이 가능합니다. 이후 공정 데이터는 유지보수 및 서비스 정보와 함께 스마트폰에 표시되며, 이와 같은 인터페이스는 부품의 매개변수화에 사용될 수 있습니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동