Schmalz

Des composants pour le vide à intelligence intégrée

Prêt pour l'avenir

Préparant l’usine de demain, l’industrie 4.0. requiert des dispositifs intelligents qui pourront communiquer entre eux, ce que l’on appelle des « Smart Field Devices ». Les produits intelligents de Schmalz disposent de différentes interfaces de communication : IO-Link, Ethernet et NFC.

Vue d’ensemble des fonctions intelligentes des composants pour le vide

  IO-Link Ethernet NFC
Transfert de données statiques
  • Informations relatives au dispositif
✓ ✓ ✓
  • Numéro de série
✓ ✓ ✓
  • Mode d'emploie
✓ ✓ ✓
Transfert de données dynamiques
  • Paramètres liés aux processus tels que les points de commutation, etc.
✓ ✓ ✓
  • Données liées aux processus telles que la consommation d’énergie, etc.
✓ ✓ –
  • Erreurs exprimées en langage clair
✓ ✓ ✓
Paramétrage via SPS SPS App
Un appareil supplémentaire nécessaire IO-Link Master non non

IO-Link : communication continue avec la commande de niveau supérieur

L’IO-Link est un standard de communication point à point utilisé en automation. Il permet une communication en continu depuis les capteurs ou les actionneurs vers la commande de niveau supérieur (API) et également vers la commande directrice. Les données sur l’état, la consommation en énergie et le processus sont transmises via cette interface.

Ethernet : haute capacité de fonctionnement en temps réel grâce à ProfitNet, EtherCAT et Ethernet/IP

L’Ethernet industriel correspond à une série de protocoles divers qui utilisent l’Ethernet comme moyen de communication. Les systèmes d’Ethernet industriels comme ProfiNet, EtherCAT ou encore Ethernet/IP ont une capacité élevée de fonctionnement en temps réel et sont robustes, ce qui leur permet de répondre aux exigences de la production industrielle.

NFC : transfert de point à point sans contact

La technique NFC permet l’échange de données sans contact sur de courtes distances. Deux dispositifs équipés de la technologie NFC sont couplés via un contact point à point, par exemple un terminal mobile (un smartphone, par exemple) avec un composant Schmalz. Les données de processus, ainsi que des informations d’entretien et de service, s’affichent alors sur le smartphone. Le paramétrage des composants peut aussi se faire via cette interface.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier