Schmalz

Componentes de vacío con inteligencia integrada

Preparados para el futuro

La industria 4.0 requiere dispositivos más inteligentes capaces de comunicarse entre sí en la fábrica del mañana: los llamados Smart Field Devices. Los productos inteligentes de Schmalz disponen de diversas interfaces de comunicación: IO-Link, Ethernet y NFC.

Resumen de las funciones inteligentes de los componentes de vacío

  IO-Link Ethernet NFC
Transferencia de datos estáticos
  • Información del dispositivo
✓ ✓ ✓
  • Número de serie
✓ ✓ ✓
  • Manual de instrucciones
✓ ✓ ✓
Transferencia de datos dinámicos
  • Parámetros de proceso como punto de conmutación, etc.
✓ ✓ ✓
  • Datos de proceso como demanda de energía, etc.
✓ ✓ –
  • Fallos en el texto sin cifrar
✓ ✓ ✓
Parametrización mediante SPS SPS App
Dispositivo adicional necesario IO-Link Master no no

IO-Link: Comunicación constate con el control de jerarquía superior

IO-Link es un estándar de comunicación punto a punto en la tecnología de automatización. Permite una comunicación constante desde el nivel del sensor/actuador hasta el control de jerarquía superior (PLC), pasando por el nivel de mando. A través de esta interfaz, se transmiten datos sobre el estado, el consumo de energía y el proceso.

Ethernet: Elevada capacidad de transferencia en tiempo real gracias a ProfitNet, EtherCAT y Ethernet/IP

Ethernet industrial describe una serie de protocolos distintos que se basan en Ethernet como medio de comunicación. Los sistemas del Ethernet industrial, como ProfiNet, EtherCAT o Ethernet/IP, están diseñados para ofrecer una elevada capacidad de transferencia en tiempo real y resistencia para satisfacer los requisitos de la producción industrial.

NFC: Transferencia punto a punto sin contacto

Mediante la tecnología NFC, los datos se intercambian sin contacto físico a través de distancias cortas. Dos dispositivos con capacidad NFC se vinculan mediante un contacto punto a punto; por ejemplo, un terminal móvil como un teléfono inteligente con un componente de Schmalz. En el teléfono inteligente se visualizan los datos de proceso, junto con los datos de mantenimiento y servicio. La parametrización de los componentes también se puede llevar a cabo a través de esta interfaz.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta