Schmalz

IO-Link

IO-Link는 지능형 센서와 액추에이터를 자동화 시스템에 연결하기 위한 통신 시스템입니다. 모든 일반 필드버스 시스템과의 양방향 통신에 사용됩니다. 이를 통해 원격 파라미터화 및 원격 진단이 가능합니다.

자주 묻는 질문

IO-Link란 무엇인가요?

IO-Link는 자동화 기술의 포인트 투 포인트 통신 표준입니다. IO-Link는 센서/액추에이터 레벨에서 상위 제어 시스템(PLC)으로, 그리고 그 너머의 제어 레벨까지 지속적인 통신을 가능하게 합니다. 지능형 필드 디바이스는 이 인터페이스를 사용하여 상태, 에너지 소비 및 공정에 대한 데이터를 전송합니다. 동시에 제어 시스템에서 파라미터를 변경하여 제품에 전송할 수 있습니다.

지능형 필드 디바이스는 IO-Link를 통해 시스템에 어떻게 통합됩니까?

지능형 필드 디바이스는 IO-Link 커넥터를 통해 전원이 공급되고 시스템에 통합됩니다. 디바이스는 IO-Link 케이블을 통해 IO-Link 마스터에 연결되고 거기서부터 제어 시스템에 통합됩니다. 이를 통해 시스템에 필요한 케이블의 양을 크게 줄일 수 있습니다. 디바이스의 파라미터화는 상위 자동화 시스템에 저장됩니다. 필드 디바이스를 교체할 경우, 기존 파라미터는 IO-Link를 통해 신속하게 전송할 수 있습니다.

IO-Link 마스터와 필드 디바이스는 최대 20m 길이의 비차폐 3선식 케이블을 통해 연결됩니다.

IO-Link 마스터란 무엇인가요?

시스템은 여러 개의 IO-Link 디바이스로 구성될 수 있습니다. 각 디바이스는 IO-Link 마스터에 연결됩니다. 마스터는 상위 제어 시스템에 대한 인터페이스이며, 연결된 IO-Link 마스터 디바이스와의 통신을 제어합니다.

데이터는 어디에 저장되나요?

데이터는 외부 또는 사내 클라우드에 저장할 수 있습니다.

IO-Link와 이더넷의 차이점은 무엇인가요?

IO-Link와 산업용 이더넷은 센서/액추에이터 레벨에서 상위 제어 시스템(PLC)으로, 더 나아가 제어 레벨까지 지속적인 통신을 가능하게 합니다.

IO-Link는 포인트 투 포인트 통신 표준인 반면, 이더넷은 버스 시스템을 기반으로 합니다. 이더넷을 사용하면 여러 참가자가 서로 직접 통신할 수 있습니다. IO-Link와 달리 이더넷은 추가적인 IO-Link 마스터가 필요하지 않습니다.

IODD란 무엇인가요?

IODD는 IO 디바이스 설명의 약자입니다. 여기에는 IO-Link 인터페이스가 있는 센서 및 액추에이터의 식별, 공정 및 디바이스 데이터에 대한 정보가 포함되어 있습니다. IODD는 메인 파일과 다양한 이미지 파일로 구성됩니다.

IODD는 어디에서 찾을 수 있나요?

IODD는 지능형 슈말츠 온라인샵 디바이스에 대해 찾을 수 있습니다. 먼저 원하는 파트 번호 또는 이름을 불러옵니다. "자료" 탭에서 IODD와 사용 설명서를 찾을 수 있습니다.

기능 블록이란 무엇인가요?

슈말츠는 지능형 장치를 위한 다운로드용 기능 블록을 제공하여 큰 매뉴얼 적용 없이도 장치를 다양한 제어 시스템에 신속하게 통합할 수 있도록 합니다. IO-Link 장치용 기능 블록은 디바이스 및 공정 파라미터를 제공하여 PLC와의 통신을 간소화합니다.

기능 블록은 어디에서 찾을 수 있나요?

온라인샵에서 해당 제품 바로 옆에 있는 기능 모듈을 찾을 수 있습니다. 원하는 파트 번호 또는 이름을 불러주세요. 사용 설명서 외에도 '자료' 탭에서 기능 블록을 찾을 수 있습니다.

센서 및 액추에이터와 같은 필드 디바이스란 무엇인가요?

필드 디바이스는 기계 또는 공정 환경에 직접 설치되어 제어 시스템과 통신하는 모든 장치를 말합니다. 여기에는 특히 다음이 포함됩니다.

  • 센서: 온도, 압력, 위치 또는 주입 레벨과 같은 물리적 크기를 기록하고 측정된 값을 제어 시스템에 공급합니다. 슈말츠의 예로는 진공 센서 또는 압력 센서가 있습니다.

  • 액추에이터: 예를 들어 밸브, 모터 또는 그리퍼를 스위치, 이동 또는 제어하는 등 제어 명령을 물리적 동작으로 변환합니다. 슈말츠의 예로는 콤펙트 이젝터 또는 니들 그리퍼가 있습니다.

콤펙트 이젝터는 두 가지 기능을 결합한 제품입니다: 센서와 액추에이터가 모두 포함되어 있습니다.

제어 시스템(PLC)이란 무엇인가요?

제어 시스템은 기계와 시스템의 작동을 모니터링하고 제어하는 자동화 기술의 중앙 전자 시스템입니다. 센서와 같은 현장 디바이스의 입력을 처리하고, 이를 기반으로 의사 결정을 내린 후 액추에이터에 명령을 전달하여 원하는 공정을 달성합니다.

제어 시스템의 주요 기능:

  • 입력 처리: 센서 및 기타 필드 디바이스로부터 신호 및 측정값을 수집합니다.

  • 로직 및 프로그래밍: 정의된 제어 프로그램(예: PLC 프로그램)에 따른 입력 데이터 평가

  • 출력 신호: 기계식 또는 전기식 공정을 구현하기 위한 액추에이터 제어

  • 통신: 상위 시스템, 작동 패널 또는 제어 시스템과의 네트워킹

일반적인 제어 시스템은 거의 모든 산업 자동화 애플리케이션에 사용되는 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)입니다. PLC는 시스템의 '두뇌'로서 안전하고 효율적이며 유연한 작동을 보장합니다.

국제 표준 EC 61131-9는 무엇을 의미하나요?

IEC 61131-9는 IO-Link를 통한 지점 간 통신을 설명하는 국제 표준입니다.

IEC 61131 시리즈 표준의 이 부분은 필드 장치(센서, 액추에이터)와 제어 장치 간의 데이터 전송을 위한 요구 사항, 인터페이스 및 프로토콜을 정의합니다. 목표는 산업 분야에서 표준화되고 상호 운용 가능하며 신뢰할 수 있는 통신을 보증하는 것입니다.

IEC 61131-9의 중요한 측면은 다음과 같습니다.

  • 인터페이스 및 프로토콜의 정의

  • 지연 시간이 짧은 실시간 데이터 전송 용량

  • 산업 환경에서의 안전 및 간섭 내성

  • 기존 IO-Link 지원 시스템과의 호환성

IEC 61131-9를 준수하는 IO-Link 통신 표준은 서로 다른 제조사의 디바이스가 원활하게 함께 작동하고 최신 인더스트리 4.0 애플리케이션의 요구 사항을 충족할 수 있도록 보장합니다.

양방향 커뮤니케이션이란 무엇인가요?

양방향 통신은 두 통신 파트너 간에 양방향으로 데이터를 교환하는 것을 말합니다. 즉, 정보를 양방향으로 주고받을 수 있다는 뜻입니다.

IO-Link Wireless의 맥락에서 이는 다음과 같은 의미입니다:

  • 제어 시스템(예: PLC)은 센서와 액추에이터에 명령 또는 파라미터를 전송합니다.

  • 동시에 센서와 액추에이터는 상태 정보, 측정값 또는 진단 데이터를 제어 시스템으로 다시 전송합니다.

이러한 양방향 통신은 유연한 제어, 간단한 파라미터화 및 효율적인 고장 진단을 가능하게 하여 자동화 공정을 더욱 투명하고 안정적으로 만듭니다.

라디오 프로토콜이란 무엇인가요?

무선 프로토콜은 전파를 통해 디바이스 간의 무선 통신을 제어하는 일련의 규칙입니다. 안정적이고 간섭 없는 연결을 보장하기 위해 데이터 송수신 및 처리 방법을 정의합니다.

무선 프로토콜의 주요 기능은 다음과 같습니다.

  • 데이터 전송: 무선 신호의 형태로 정보가 전송되는 방식(예: 주파수, 변조)

  • 데이터 형식: 전송되는 데이터 패킷의 설계 및 구조

  • 오류 감지 및 수정: 데이터 무결성을 보증하는 메커니즘

  • 액세스 절차: 여러 디바이스가 서로 간섭하지 않고 무선 채널을 공유하는 방법에 대한 규칙

  • 보안 기능: 무단 액세스로부터 데이터를 보호하기 위한 암호화 등의 조치

무선 프로토콜은 IO-Link Wireless와 함께 사용하면 까다로운 산업 환경에서도 센서, 액추에이터 및 제어 장치가 무선으로 실시간으로 안정적으로 통신할 수 있도록 보장합니다.

IO-Link는 버스 시스템인가요, 필드버스인가요?

IO-Link는 필드버스가 아니라 케이블 또는 무선으로 작동하는 포인트 투 포인트 인터페이스(IO-Link Wireless)입니다.

IO-Link Wireless는 얼마나 안전한가요?

IO-Link Wireless는 최신 암호화와 주파수 호핑을 사용하여 간섭 없는 안전한 통신을 보장합니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.