Schmalz

시스템을 마음껏 활용하세요!

인더스트리 4.0의 무선 미래를 경험하세요: IO-Link Wireless는 센서와 액추에이터를 제어 장치에 실시간으로 연결하여 이동의 자유를 높이고, 설치가 간편하며, 공정 안정성을 극대화합니다.

자동화 기술의 포인트 투 포인트 통신 표준인 IO-Link는 제어 장치와 현장 장치 간의 양방향 통신을 혁신적으로 개선하고 있습니다.

IO-Link 무선이란 무엇인가요?

IO-Link는 압력 센서와 같은 센서와 이젝터 또는 밸브와 같은 액추에이터를 컨트롤러에 연결하는 전 세계적으로 확립된 제조사에 독립적인 통신 표준입니다. IO-Link Wireless는 IEC 61131-9에 따른 견고한 무선 인터페이스로 이 기술을 확장합니다.

이 기술은 로봇, 패키징 또는 모바일 시스템과 같이 케이블 배선이 어렵거나 비용이 많이 드는 애플리케이션에 이상적입니다. 기존 자동화 시스템에 원활하게 통합할 수 있는 안전하고 간섭 없는 실시간 데이터 전송을 보장합니다.

FAQ를 방문하여 IO-Link에 대한 모든 답변을 확인하세요!

FAQ로 이동

기본 사항 및 작동 방식

표준화된 인터페이스

IO-Link Wireless는 IEC 61131-9에 따라 표준화되었으며 서로 다른 제조사의 디바이스 간 상호 운용성을 보장합니다.

실시간 커뮤니케이션

약 5ms의 지연 시간으로 데이터를 전송하여 실시간으로 제어 작업을 수행할 수 있습니다.

양방향 커뮤니케이션

매개변수화, 진단 및 제어 명령이 안정적으로 전송됩니다.

강력한 무선 프로토콜

산업 분야에서도 높은 내결함성(결함률 10-⁹)과 간섭 내성을 제공합니다.

데이터는 현대 기계의 중추입니다. 슈말츠는 무선 기술과 혁신적인 IO-Link 무선 디바이스를 통해 산업 분야의 미래를 설계하고 지속 가능한 자동화를 위한 신뢰할 수 있는 서비스와 서포트를 기업에 제공하고 있습니다.
∼ 마이클 포이징거, 사업 개발 공정 책임자, 진공 자동화 부문

산업 분야 및 일반적인 애플리케이션

슈말츠는 다양한 산업 분야를 위한 맞춤형 IO-Link 무선 솔루션을 제공합니다:

  • 로봇 공학: 유연한 그리퍼 교체, 협동 로봇, 모바일 플랫폼을 통한 픽앤플레이스 공정

  • 패키징: 카톤 설치기, 작업물 핸들링, 팔레타이징 및 라인 종료 공정

  • 배터리 생산: 바이폴라 플레이트 핸들링, 셀 조립, 자동화된 테스트 시스템

  • 유리 산업 분야: 절단 공정 중 핸들링, 랙 내 보관 및 운반 가능

  • 금속 가공: 레이저 및 펀칭 시스템, 다양한 작업물을 위한 유연한 그리퍼 솔루션

  • 일반 자동화 솔루션: 셔틀 시스템, 추적 또는 순환 시스템, 프레스 공정 및 바디샵

모바일 로봇에 대한 자세한 정보

슈말츠, 추가 진공 부품 없이 통합 기술 사용

브리지 없는 무선 통합

슈말츠는 추가 브리지나 외부 모듈 없이 진공 부품에 IO-Link Wireless를 직접 내장하는 몇 안 되는 공급업체 중 하나입니다.

유연성 및 효율성 극대화

무선 통신은 로봇 공학 및 자동화 솔루션에서 이동의 자유도를 높여줍니다.

미래 지향적인 자동화

IO-Link Wireless는 산업 공정의 디지털 전환에 있어 중요한 구성 요소입니다. 생산 시스템은 더욱 지능적이고 유연하며 미래 지향적으로 변화하고 있습니다.

IO-Link 및 제품에 대한 자세한 정보

컴팩트 터미널 SCTSi

컴팩트 터미널 SCTSi

임베디드 IO-Link 무선 기능과 함께 사용 가능

임베디드 IO-Link 무선 기능과 함께 사용 가능한 전기식 진공 발생기 ECBPMi

임베디드 IO-Link 무선 기능과 함께 사용 가능한 전기식 진공 발생기 ECBPMi

IO-Link 안전, 모니터링, IODD - FAQ에서 자세히 알아보기

IO-Link 안전, 모니터링, IODD - FAQ에서 자세히 알아보기

IO-Link 무선 시스템의 기술 기본 사항 및 구조

IO-Link Wireless는 다음과 같은 진공 부품으로 구성됩니다:

  • IO-Link 무선 마스터: 최대 40개의 IO-Link 디바이스를 컨트롤러에 무선으로 연결합니다.

  • IO-Link 무선 디바이스: 무선 인터페이스가 있는 센서, 액추에이터 또는 기타 필드 디바이스.

  • 컨트롤러(PLC): 데이터를 공정 처리하고 액추에이터를 제어합니다.

  • 브리지: 브리지는 무선 IO-Link Wireless 신호를 변환하여 유선 제어 시스템으로 전달하는 인터페이스 부품입니다. 슈말츠는 시스템을 더 간결하고 효율적으로 유지하기 위해 이 추가 부품을 의도적으로 피합니다.

기술 비교: 유선 대 무선

기준

유선(예: IO-Link)

IO-Link 무선

유연성

❌ 영구 설치

✅ 무선 배치

설치

❌ 보다 복잡한 케이블 설치

✅ 플러그 앤 플레이

확장성

❌ 변환 요구 사항

✅ 최대 40개의 디바이스까지 쉽게 추가 가능

지연 시간

✅ <1ms

✅ ~5ms(실시간 용량)

이동성

❌ 없음

✅ 모바일 및 동적 애플리케이션

개조

❌ 더 비싸고 더 복잡함

✅ 간단하고 비용 효율적

슈말츠의 디지털화

완벽한 디지털: 슈말츠는 계획부터 작동까지 전체 수명 주기에 걸쳐 스마트 솔루션을 통해 고객을 서포트합니다. IO-Link Wireless는 네트워크로 연결된 스마트 공장을 위한 새로운 차원의 네트워킹, 유연성 및 효율성을 열어줍니다.

image.alt

연락처

질문이 있으시면 기꺼이 도와드리겠습니다.
슈말츠 코리아

경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길

118(안양2차 SKV1 센터), 503~507호

대한민국
+82 31 816 2403
schmalz@schmalz.co.kr
문의 양식

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.