Schmalz

Libérez vos systèmes !

Faites l'expérience de l'avenir sans fil de l'Industrie 4.0 : IO-Link Wireless connecte les capteurs et les actionneurs à votre commande en temps réel - pour une plus grande liberté de mouvement, une installation facile et une fiabilité maximale du procédé.

En tant que norme de communication point à point dans les technologies d'automatisation, IO-Link révolutionne la communication bidirectionnelle entre les unités de commande et les dispositifs standard.

Qu'est-ce que IO-Link Wireless ?

IO-Link est une norme de communication mondialement établie et indépendante de la fabrication qui raccorde au contrôleur des capteurs tels que des capteurs de pression et des actionneurs tels que des éjecteurs ou des vannes. IO-Link Wireless étend cette technologie avec une interface sans fil robuste conforme à la norme IEC 61131-9.

Cette technologie est idéale pour les applications où la pose de câbles est difficile ou coûteuse, par exemple dans les domaines de la robotique, du conditionnement ou des systèmes mobiles. Elle garantit une transmission de données fiable, sans interférence et en temps réel, qui peut être conservée en toute transparence dans les systèmes d'automatisation existants.

Visitez notre FAQ et obtenez toutes les réponses sur IO-Link !

Aller à la FAQ

Notions de base et fonctionnement

Interface standardisée

IO-Link Wireless est normalisé conformément à la norme IEC 61131-9 et garantit l'interopérabilité entre les dispositifs de différents fabricants.

Communication en temps réel

La transmission des données avec des temps de latence d'environ 5 ms permet d'effectuer des tâches de commande en temps réel.

Communication bidirectionnelle

Le paramétrage, les diagnostics et les commandes sont transmis de manière fiable.

Protocole radio robuste

Haute tolérance aux pannes (taux de panne 10-⁹) et immunité aux interférences, même dans les secteurs d'activité industrielle.

Les données sont l'épine dorsale des machines modernes - avec la technologie sans fil et les dispositifs sans fil IO-Link uniques, Schmalz façonne l'avenir industriel et offre aux entreprises un service et un soutien fiables pour une modernisation durable.
∼ Michael Pojtinger, responsable du développement commercial du procédé, automatisation par vide

Secteurs et applications typiques

Schmalz propose des solutions IO-Link Wireless sur mesure pour de nombreux secteurs d'activité :

  • Robotique : opérations de pick and placement avec remplacement souple des préhenseurs, robots collaboratifs, plateformes mobiles.

  • Conditionnement : formeuses de cartons, manipulation de pièces, palettisation et procédés de fin de ligne.

  • Battery production: handling of bipolar plates, cell assembly, automated testing systems

  • Industrie du verre : manipulation lors des secteurs d'activité, stockage et transport dans des racks

  • Traitement des métaux : systèmes de laser et de poinçonnage, solutions souples de préhenseurs pour diverses pièces.

  • Solutions d'automatisation générales : systèmes de navettes, systèmes de suivi ou de circulation, ateliers de presse et de coquille.

En savoir plus sur la robotique mobile

Schmalz mise sur une technologie intégrée sans composants supplémentaires

Intégration sans fil sans pont

Schmalz est l'un des rares fournisseurs à intégrer IO-Link Wireless directement dans ses composants, sans pont supplémentaire ni module externe.

Une flexibilité et un rendement maximums

La communication sans fil accroît la liberté de mouvement dans les solutions de robotique et d'automatisation.

L'automatisation à l'épreuve du temps

IO-Link Wireless est un élément constitutif important de la transformation numérique des procédés industriels. Les systèmes de production deviennent plus intelligents, plus souples et plus évolutifs.

En savoir plus sur IO-Link et nos produits

Terminal compact SCTSi

Terminal compact SCTSi

Livrable avec fonction sans fil IO-Link intégrée

Générateur de vide électrique ECBPMi livrable avec fonction IO-Link Wireless intégrée

Générateur de vide électrique ECBPMi livrable avec fonction IO-Link Wireless intégrée

IO-Link Safety, Monitoring, IODD - Plus d'informations dans la FAQ

IO-Link Safety, Monitoring, IODD - Plus d'informations dans la FAQ

Bases techniques et composition des systèmes sans fil IO-Link

IO-Link Wireless se compose des composants suivants :

  • Master IO-Link Wireless : Connecte sans fil jusqu'à 40 dispositifs IO-Link à la commande.

  • Dispositifs IO-Link Wireless : Capteurs, actionneurs ou autres dispositifs de terrain dotés d'une interface sans fil.

  • Contrôlé par PLC : Traite les données et commande les actionneurs.

  • Pont : Un pont est un composant d'interface qui traduit et transmet les signaux sans fil IO-Link Wireless aux systèmes de commande câblés. Schmalz évite délibérément ce composant supplémentaire pour que les systèmes restent plus légers et plus efficaces.

Comparaison technique : Câblé ou sans fil

Critère

Câblé (p. ex. IO-Link)

IO-Link sans fil

Souplesse

❌ Installation permanente

✅ Installation sans fil

Installation

❌ Câblage plus complexe

✅ Connecter et utiliser

Évolutivité

❌ Conversion requise

✅ Jusqu'à 40 dispositifs peuvent être facilement ajoutés

Latence

✅ <1 ms

✅ ~5 ms (capacité en temps réel)

Mobilité

❌ Aucune

✅ Applications mobiles et dynamiques

Post-équipement

❌ Plus coûteux et plus complexe

✅ Simple et rentable

La numérisation chez Schmalz

Le numérique en toute transparence : Schmalz vous soutient avec des solutions intelligentes tout au long du cycle de vie - de la planification au fonctionnement. IO-Link Wireless ouvre de nouvelles dimensions de mise en réseau, de flexibilité et d'efficacité pour des usines intelligentes et en réseau.

image.alt

Contact

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Allemagne

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Formulaire de contact

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.