개별 디바이스 또는 진공 패드까지 소비량 값 기록
IO-Link를 통한 에너지 효율 향상
자동화를 통한 에너지 소비 최적화
오늘날의 인더스트리 4.0에서 에너지 효율은 지속 가능하고 비용 효율적인 생산 공정에서 중심적인 역할을 합니다. 슈말츠의 IO-Link 및 IO-Link Wireless를 사용하면 자동화 시스템에서 에너지 소비를 정밀하게 모니터링하고 효과적으로 최적화할 수 있는 새로운 기회가 생깁니다.
자동화에서 에너지 효율이 중요한 이유
에너지는 제품 생산에서 가장 큰 비용 요소 중 하나입니다. 불필요한 에너지 소비는 운영 비용을 증가시킬 뿐만 아니라 환경에도 영향을 미칩니다. 그렇기 때문에 에너지 사용에 대한 투명한 모니터링과 제어가 점점 더 중요해지고 있습니다. 효율적인 자동화 솔루션은 소비 피크를 파악하고, 마모를 조기에 감지하며, 유지보수 조치를 정밀하게 계획하는 데 도움이 됩니다.
IO-Link 및 IO-Link Wireless: 투명한 에너지 모니터링의 열쇠
IO-Link는 센서, 액추에이터 및 제어장치 간의 실시간 양방향 통신을 가능하게 합니다. 이를 통해 에너지 소비 데이터를 부품 수준에서 직접 기록할 수 있습니다(예: 슈말츠의 진공 흡입 컵과 결합된 진공 발생기). 무선 기술인 IO-Link Wireless는 기존 케이블의 한계를 없애고 접근하기 어렵거나 이동이 많은 지역에서도 유연한 통합이 가능합니다.