Schmalz

간단한 자동화

자동화 공정에서는 다양한 시스템과 기술이 유기적으로 연결되어 작동해야 하기 때문에 자동화 솔루션 공급회사는 모든 부품이 제대로 작동하고 데이터와 정보를 정확하게 교환할 수 있는지 확인해야 합니다. 슈말츠는 소프트웨어 모듈, 온라인 툴, 스마트 제품 및 진공 노하우를 통해 자동화 컨셉 단계부터 공정 프로세스 실행까지의 전 과정을 지원합니다.

새로운 PXT 구성기를 사용하면 통합자가 개별 그리퍼를 직접 제작할 수 있으며, 나중에 확장하여 새로운 상황에 맞게 조정할 수도 있습니다.

진공 자동화의 길은 계획에서 시작됩니다. 시스템을 올바르게 설계하고, 사용되는 제품의 수명을 파악하고, 마모를 고려하는 사람만이 궁극적으로 작업 시작 시간을 단축하고 고객 불만을 피할 수 있습니다. 최종 고객과 통합업체의 이러한 위험을 완화하기 위해 많은 로봇, 그리퍼 및 부품 제조업체는 특정 애플리케이션을 위해 더 높은 수준의 통합을 갖춘 사전 정의된 솔루션을 개발하는 길을 택했습니다.

온라인 컨피규레이터는 디지털 트윈을 위한 CAD 데이터를 제공하여 전체 프로세스의 실현을 가속화하고 시뮬레이션을 지원합니다. 새로운 PXT 컨피규레이터를 통해 사용자는 자신만의 개별 그리퍼를 만들 수 있으며, 나중에 새로운 상황에 맞게 확장 및 조정하고 MATCH 팔 끝단 에코시스템과 결합할 수도 있습니다. 슈말츠는 이 툴에 많은 노하우를 축적해 왔으며, 이를 통해 하중 처리 장치의 컴파일 및 치수 측정이 용이해졌습니다.

더 적은 오류, 더 빠른 시작

모든 구성 요소가 제자리에 배치되면 개별 시스템을 설정하기가 쉬울수록 오류 발생 확률이 낮아지는 등 사용 편의성이 향상됩니다. 동시에 자동화를 더 빠르게 구현할 수 있습니다. Schmalz Connect Suite는 다양한 제조업체의 지능형 슈말츠 제품과 IO-Link 구성 요소의 구현을 단순화 및 가속화합니다. 플러그 앤 워크가 가능한 이 시스템은 작동 시작 외에도 웹 브라우저를 통한 모니터링, 유지보수 및 오류 분석도 지원합니다.

"슈말츠 컨트롤룸" 앱은 빠른 개요, 직접 파라미터화 및 예비 부품 조달과 같은 서비스 주제를 위해 설계되었습니다. 그 이면의 아이디어: 누구나 스마트폰을 사용합니다. 따라서 슈말츠는 지능형 구성 요소에 NFC 인터페이스(근거리 무선 통신)를 장착했습니다. 시스템 운영자가 모바일 장치를 진공 이젝터, 스위치 또는 그리퍼에 가까이 대면 공정 데이터를 기록 및 평가하거나 파라미터 설정을 교체 장치로 쉽게 전송할 수 있습니다.

더 많은 것을 준비하세요

현재와 같이 변동성이 큰 환경에서 경제적으로 자동화할 수 있으려면 시스템에 적응성이 있어야 합니다. 이를 위해 플랜트 운영자에게 필요한 것은 적응 가능하고 확장 가능한 구성 요소입니다: 유연한 그리퍼 개념은 나중에 추가 작업도 수행할 수 있습니다. 여기서 가능한 슈말츠의 솔루션은 PXT 모듈형 시스템 또는 로봇 MATCH용 다기능 엔드 오브 암 플랫폼으로, 최종 고객은 통합업체 없이도 새로운 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

유연한 하드웨어와 더불어 적응력이 뛰어난 소프트웨어도 필요합니다. 한 가지 가능한 솔루션은 Glatten에서 제공합니다: 슈말츠는 제조업체에 관계없이 로봇, 센서, 픽 소프트웨어 및 그리퍼를 간단히 연결하고 제어할 수 있는 개방형 운영 체제인 비전 운영 체제 ivOS를 특별히 개발했습니다. 운영 체제는 동일하게 유지하면서 개별 모듈을 이상적으로 결합하여 매우 광범위한 애플리케이션에 적용할 수 있습니다. 추후에 그리퍼나 피킹 소프트웨어와 같은 개별 모듈을 교체하는 것도 가능합니다. 여기서 슈말츠는 감지된 물체에 대한 적절한 파지 전략을 달성하기 위해 처음으로 인공지능을 공정에 도입했습니다.

작동 중 주의사항

흐르는 데이터 스트림을 정기적으로 살펴보면 장기적으로 안정적인 프로세스를 보장할 수 있습니다. 따라서 통합업체와 플랜트 운영자는 시스템 모니터링, 문제 해결 및 업데이트를 위한 메커니즘을 구현해야 합니다. 약점과 마모를 조기에 감지하여 계획적인 방식으로 해결할 수 있도록 해야 합니다. 또한 다공성 씰과 같은 에너지 낭비 요인을 신속하게 발견할 수 있습니다. 이를 위해서는 작동 데이터를 기록하고 IO-Link, 이더넷 또는 NFC를 통해 제어 시스템, 클라우드 또는 스마트폰으로 직접 전송하는 통신형 진공 구성품인 Schmalz Connect Suite과 같은 예측 유지보수를 지원하는 시스템이 필요합니다.

그렇다면 진공을 통한 자동화의 길은 어떻게 열릴까요? 계획을 위한 선택 지원 및 사용하기 쉬운 엔지니어링 도구, 신속한 통합을 위한 솔루션 키트 및 진공 노하우 - 통합업체와 플랜트 운영자는 진공 전문가로부터 이 모든 것을 찾을 수 있습니다.

MATCH 팔 끝단 에코시스템은 그리퍼 간 빠르고 자동화된 전환, 미래 지향적인 인터페이스 등을 지원합니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동