Schmalz

Automatiser simplement

Dans le domaine de l'automatisation, différents systèmes et technologies travaillent main dans la main. Les intégrateurs doivent s'assurer que tous les composants fonctionnent sans problème et qu'ils peuvent conserver les données et les informations de manière transparente. Schmalz les soutient dans cette tâche avec des modules logiciels, des outils en ligne, des produits intelligents et son savoir-faire en matière de vide - de la conception au procédé de fonctionnement.

Avec le nouveau configurateur PXT, les intégrateurs créent leur propre préhenseur individuel, qu'ils peuvent également conserver par la suite et ajuster à de nouvelles situations.

Le chemin vers l'automatisation par vide commence par un plan. Seuls ceux qui conçoivent correctement un système, connaissent la durée de vie des produits utilisés et tiennent compte de l'usure accéléreront en fin de compte le démarrage des opérations et éviteront les clients mécontents. Afin d'atténuer ce risque pour les clients finaux et les intégrateurs, de nombreux fabricants de robots, de préhenseurs et de composants ont pris le parti de développer des solutions prédéfinies avec un niveau d'intégration plus élevé pour des applications spécifiques.

Les configurateurs en ligne accélèrent la réalisation et soutiennent la simulation de l'ensemble du procédé en fournissant des données CAO pour le jumeau numérique. Avec le nouveau configurateur PXT, les utilisateurs créent leur propre préhenseur individuel, qu'ils peuvent aussi plus tard étendre et ajuster à de nouvelles situations et combiner avec l'écosystème de fin de bras MATCH. Schmalz a ancré beaucoup de savoir-faire dans l'outil, qui facilite au final la compilation et le dimensionnement du dispositif de manutention de charges.

Moins d'erreurs, plus rapide au départ

Une fois que tous les composants sont en place, la convivialité entre en jeu : plus il est facile de mettre en place les différents systèmes, plus la probabilité d'erreurs baisse. En même temps, l'automatisation est mise en œuvre plus rapidement. La Schmalz Connect Suite simplifie et accélère la mise en œuvre à la fois des produits Schmalz intelligents et des composants IO-Link de divers fabricants. Outre la mise en service, le système à capacité de connecteur prend également en charge le contrôle, l'entretien et l'analyse des erreurs via le navigateur web.

L'appli "Schmalz ControlRoom" est construite pour une vue d'ensemble rapide, un paramétrage direct et des sujets de service tels que l'achat de pièces rechange. L'idée sous-jacente : Tout le monde utilise des smartphones. C'est pourquoi Schmalz équipe ses composants intelligents d'une interface NFC (Near Field Communication). Si l'opérateur du système approche son dispositif mobile de l'éjecteur à vide, du contacteur ou du préhenseur, il peut enregistrer et évaluer les données du procédé ou transférer facilement les réglages des paramètres vers un dispositif de remplacement.

Préparez-vous à plus

Pour pouvoir automatiser de manière économique dans un environnement volatile comme celui que nous connaissons actuellement, les systèmes doivent être adaptateurs. Pour ce faire, les opérateurs d'installations ont besoin de composants adaptables et extensibles : Les concepts de préhenseurs souples conservent la possibilité d'assumer ultérieurement des tâches supplémentaires. Parmi les solutions possibles de Schmalz, on peut citer le système modulaire PXT ou la plate-forme multifonctionnelle pour robots MATCH, que le client final peut conserver pour l'adapter à ses nouvelles exigences, même sans l'aide d'un intégrateur.

En plus d'un matériel souple, il faut aussi des logiciels adaptateurs. Une solution possible vient de Glatten : Schmalz a développé le système d'exploitation de vision ivOS spécialement pour le préhenseur de caisses - un système d'exploitation ouvert qui connecte et commande simplement les robots, les capteurs, le logiciel de prélèvement et les préhenseurs, quel qu'en soit le fabricant. Les différents modules peuvent être conservés de manière idéale pour cacher un très large éventail d'applications, le système d'exploitation restant le même. Il est même possible de remplacer ultérieurement des modules individuels tels que les préhenseurs ou le logiciel de préparation de commandes. Ici, pour la première fois, Schmalz fait intervenir l'intelligence artificielle dans le procédé, par exemple pour exécuter la stratégie de préhension appropriée aux objets détectés.

Précautions à prendre pendant le fonctionnement

Un examen régulier du flux de données assure la stabilité des procédés à long terme. Les intégrateurs et les opérateurs d'installations doivent donc mettre en place des mécaniques de contrôle, de dépannage et de mise à jour des systèmes. Les points faibles et l'usure doivent être détectés à un stade précoce afin de pouvoir y remédier de manière planifiée. En outre, les gaspillages d'énergie tels que les joints poreux peuvent être rapidement mis en évidence. Pour cela, il faut des systèmes tels que la Schmalz Connect Suite, qui permettent un entretien prédictif : des composants vide communicants qui enregistrent les données de fonctionnement et les transmettent directement au système de commande, au cloud ou à un smartphone via IO-Link, Ethernet ou NFC.

Qu'est-ce qui ouvre la voie à l'automatisation par le vide ? Des aides de sélection et des outils d'ingénierie faciles à utiliser pour la planification, des kits de solutions pour une intégration rapide et un savoir-faire en matière de vide - les intégrateurs et les opérateurs d'installations peuvent trouver tout cela auprès du spécialiste du vide.

L'écosystème MATCH en bout de bras permet un contacteur rapide et automatisé entre les préhenseurs, des interfaces à l'épreuve du temps et bien plus encore.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier