Schmalz

Basitçe otomatikleştirin

Otomasyonda farklı sistemler ve teknolojiler el ele çalışır. Entegratörler, tüm bileşenlerin sorunsuz bir şekilde birlikte çalıştığından ve sorunsuz bir şekilde veri ve bilgi alışverişi yapabildiğinden emin olmalıdır. Schmalz bu konuda onları yazılım modülleri, çevrimiçi araçlar, akıllı ürünler ve vakum know-how'ı ile desteklemektedir - konseptten çalışma sürecine kadar.

Yeni PXT konfigüratörü ile entegratörler, daha sonra genişletebilecekleri ve yeni durumlara uyarlayabilecekleri kendi bireysel kavrayıcılarını oluştururlar.

Vakum otomasyonuna giden yol bir planla başlar. Yalnızca bir sistemi doğru şekilde tasarlayanlar, kullanılan ürünlerin hizmet ömrünü bilenler ve aşınmayı hesaba katanlar sonuçta operasyonların başlamasını hızlandıracak ve memnuniyetsiz müşterilerden kaçınacaktır. Son müşteriler ve entegratörler için bu riski azaltmak amacıyla, birçok robot, tutucu ve bileşen üreticisi, belirli uygulamalar için daha yüksek düzeyde entegrasyona sahip önceden tanımlanmış çözümler geliştirme yoluna gitmiştir.

Çevrimiçi konfigüratörler, dijital ikiz için CAD verileri sağlayarak tüm sürecin gerçekleştirilmesini hızlandırır ve simülasyonunu destekler. Yeni PXT konfigüratörü ile kullanıcılar, daha sonra genişletebilecekleri ve yeni durumlara uyarlayabilecekleri ve MATCH kol ucu ekosistemiyle birleştirebilecekleri kendi bireysel kavrayıcılarını oluşturuyor. Schmalz, yük taşıma cihazının derlenmesini ve boyutlandırılmasını kolaylaştıran bu araca çok sayıda know-how eklemiştir.

Daha az hata, başlangıçta daha hızlı

Tüm bileşenler yerine oturduktan sonra, kullanılabilirlik devreye girer: bireysel sistemleri kurmak ne kadar kolay olursa, hata olasılığı o kadar düşük olur. Aynı zamanda otomasyon daha hızlı uygulanır. Schmalz Connect Suite, hem akıllı Schmalz ürünlerinin hem de çeşitli üreticilerin IO-Link bileşenlerinin uygulanmasını basitleştirir ve hızlandırır. Tak ve çalıştır özellikli sistem, çalışmaya başlamanın yanı sıra web tarayıcısı üzerinden izleme, bakım ve hata analizini de destekler.

"Schmalz ControlRoom" uygulaması hızlı bir genel bakış, doğrudan parametrelendirme ve yedek parça tedariki gibi servis konuları için tasarlanmıştır. Arkasındaki fikir: Herkes akıllı telefon kullanıyor. Schmalz bu nedenle akıllı bileşenlerini bir NFC arayüzü (Yakın Alan İletişimi) ile donatıyor. Sistem operatörü mobil cihazını vakum ejektörüne, şaltere veya tutucuya tuttuğunda, prosesteki verileri kaydedebilir ve değerlendirebilir veya parametre ayarlarını kolayca yedek bir cihaza aktarabilir.

Daha fazlası için hazırlanın

Şu anda yaşadığımız gibi değişken bir ortamda ekonomik olarak otomasyon yapabilmek için sistemlerin uyarlanabilir olması gerekir. Bunun için tesis operatörlerinin ihtiyacı olan şey uyarlanabilir ve genişletilebilir bileşenlerdir: Esnek tutucu konseptleri daha sonraki bir tarihte ek görevler de üstlenebilir. Buradaki olası Schmalz çözümleri, PXT modüler sistemi veya son müşterinin bir entegratör olmadan da yeni gereksinimlerine uyarlayabileceği MATCH robotları için çok işlevli kol ucu platformudur.

Esnek donanımın yanı sıra, uyarlanabilir bir yazılıma da ihtiyaç vardır. Olası çözümlerden biri Glatten'den geliyor: Schmalz, özellikle kutuya ulaşmak için görsel işletim sistemi ivOS'u geliştirdi - üreticiden bağımsız olarak robotları, sensörleri, toplama yazılımını ve tutucuları basitçe bağlayan ve kontrol eden açık bir işletim sistemi. Münferit modüller, işletim sistemi aynı kalırken çok geniş bir uygulama yelpazesini kapsayacak şekilde ideal olarak birleştirilebilir. Hatta tutucular veya toplama yazılımı gibi münferit modüllerin sonradan değiştirilmesi de mümkündür. Schmalz burada ilk kez, örneğin algılanan nesneler için uygun kavrama stratejisini elde etmek için yapay zekayı sürece dahil ediyor.

Çalışma sırasında önlem

Akan veri akışına düzenli bir bakış, uzun vadede istikrarlı süreçler sağlar. Bu nedenle entegratörler ve tesis operatörleri sistemleri izlemek, sorun gidermek ve güncellemek için mekanizmalar uygulamalıdır. Zayıf noktalar ve aşınma ve yıpranma erken bir aşamada tespit edilmeli, böylece planlanabilir bir şekilde giderilebilmelidir. Ayrıca, gözenekli contalar gibi enerji israfı yaratan unsurlar da hızla ortaya çıkarılabilir. Bunun için Schmalz Connect Suite gibi kestirimci bakım sağlayan sistemler gereklidir: çalışma verilerini kaydeden ve bunları IO-Link, Ethernet veya NFC aracılığıyla doğrudan kontrol sistemine, buluta veya bir akıllı telefona ileten iletişimsel vakum bileşenleri.

Peki vakum ile otomasyona giden yolu ne açar? Planlama için seçim yardımcıları ve kullanımı kolay mühendislik araçları, hızlı entegrasyon için çözüm kitleri ve vakum know-how'ı - entegratörler ve tesis operatörleri tüm bunları vakum uzmanından bulabilirler.

MATCH kol ucu ekosistemi, tutucular arasında hızlı ve otomatik geçiş, geleceğe dönük arayüzler ve çok daha fazlasını sağlar.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.