Schmalz

Simplemente automatice

En automatización, diferentes sistemas y tecnologías trabajan mano a mano. Los integradores deben asegurarse de que todos los componentes funcionen juntos sin problemas y puedan intercambiar datos e información sin fisuras. Para ello, Schmalz les apoya con módulos de software, herramientas online, productos inteligentes y conocimientos de vacío, desde la concepción hasta el proceso en marcha.

Con el nuevo configurador PXT, los integradores crean su propia garra individual, que además pueden ampliar posteriormente y adaptar a nuevas situaciones.

El camino hacia la automatización por vacío comienza con un plan. Sólo quienes diseñan un sistema correctamente, conocen la vida útil de los productos utilizados y tienen en cuenta el desgaste acelerarán en última instancia la puesta en marcha y evitarán clientes insatisfechos. Para mitigar este riesgo para los clientes finales y los integradores, muchos fabricantes de robots, garras y componentes han tomado el camino de desarrollar soluciones predefinidas con un mayor nivel de integración para aplicaciones específicas.

Los configuradores en línea aceleran la realización y apoyan la simulación de todo el proceso proporcionando datos CAD para el gemelo digital. Con el nuevo configurador PXT, los usuarios crean su propia garra individual, que más tarde también pueden ampliar y adaptar a nuevas situaciones y combinar con el ecosistema de extremo de brazo MATCH. Schmalz ha anclado mucho know-how en la herramienta, que al final facilita la compilación y dimensión del dispositivo de handling.

Menos errores, más rápido al principio

Una vez colocados todos los componentes, entra en juego la facilidad de uso: cuanto más fácil es configurar los distintos sistemas, menor es la probabilidad de que se produzcan errores. Al mismo tiempo, la automatización se implementa con mayor rapidez. La Schmalz Connect Suite simplifica y acelera la implementación tanto de productos inteligentes de Schmalz como de componentes IO-Link de distintos fabricantes. Además de la puesta en marcha, el sistema con capacidad "plug-and-work" apoya también la monitorización, el mantenimiento y el análisis de errores a través del navegador web.

La aplicación "Schmalz ControlRoom" está concebida para una rápida visión de conjunto, parametrización directa y temas de servicio como, por ejemplo, compras de piezas de repuesto. La idea subyacente: Todo el mundo utiliza smartphones. Por ello, Schmalz equipa sus componentes inteligentes con una interfaz NFC (Near Field Communication). Si el operador del sistema acerca su dispositivo móvil al eyector de vacío, al interruptor o a la garra, puede registrar y evaluar datos del proceso o transferir fácilmente la parametrización a un dispositivo de repuesto.

Prepárese para más

Para poder automatizar económicamente en un entorno volátil como el actual, los sistemas deben ser adaptables. Para ello, los operadores necesitan componentes adaptables y ampliables: Los conceptos de garra flexibles también pueden asumir posteriormente tareas adicionales. Posibles soluciones de Schmalz en este sentido son el sistema modular PXT o la plataforma multifuncional de extremo de brazo para robots MATCH, que el cliente final puede adaptar a sus nuevas exigencias incluso sin integrador.

Además de un hardware flexible, también se necesita un software que sea adaptable. Una posible solución viene de la mano de Glatten: Schmalz ha desarrollado el sistema operativo de visión ivOS especialmente para meter la mano en la caja: un sistema operativo abierto que conecta y controla de forma sencilla robots, sensores, software de pick-up y garras, independientemente del fabricante. Los módulos individuales se pueden combinar de forma ideal para cubrir una amplia gama de aplicaciones, mientras que el sistema operativo sigue siendo el mismo. Incluso es posible sustituir posteriormente módulos individuales, como las garras o el software de picking. Por primera vez, Schmalz introduce la inteligencia artificial en el proceso, por ejemplo para ejecutar la estrategia de agarre adecuada para los objetos detectados.

Precaución durante el funcionamiento

Una mirada periódica al flujo de datos garantiza la estabilidad de los procesos a largo plazo. Por ello, los integradores y operadores de instalaciones deben implantar mecanismos de supervisión, localización de averías y actualización de los sistemas. Los puntos débiles y el desgaste deben detectarse en una fase temprana para que puedan remediarse de forma planificable. Además, los derrochadores de energía, como las juntas porosas, pueden descubrirse rápidamente. Para ello se necesitan sistemas como el Schmalz Connect Suite, que permiten un mantenimiento preventivo: componentes de vacío comunicativos que registran los datos de funcionamiento y los transmiten directamente al sistema de control, a la nube o a un smartphone a través de IO-Link, Ethernet o NFC.

¿Qué allana el camino hacia la automatización con vacío? Ayudas para la selección y herramientas de ingeniería fáciles de usar para la planificación, kits de soluciones para una integración rápida y conocimientos técnicos sobre el vacío: los integradores y operadores de plantas pueden encontrar todo esto en el especialista en vacío.

El ecosistema de fin de brazo MATCH permite el cambio rápido y automatizado entre garras, interfaces preparadas para el futuro y mucho más.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta