Schmalz

L'ingénierie numérique - explique ce qui se cache derrière

Temps d'arrêt imprévus, perte de productivité, augmentation des coûts - souvent causés par une conception incorrecte, des tests inadéquats ou une construction de produit inadaptée. C'est une réalité quotidienne dans le domaine de l'automatisation.

Mais que se passerait-il si les systèmes pouvaient être planifiés, testés et optimisés virtuellement avant même d'exister ? Les modèles numériques, les simulations et les méthodes d'IA peuvent être conservés pour comparer les variantes, analyser les données de performance et perfectionner les constructions - bien avant la création du premier prototype.

C'est cela l'ingénierie numérique : un procédé continu, axé sur les données, tout au long du cycle de vie du produit - de la construction et de la configuration jusqu'au fonctionnement. Schmalz associe des décennies d'expertise en ingénierie aux technologies numériques et propose déjà des solutions qui vous soutiennent de l'idée initiale à la construction optimale du produit.

Pourquoi l'ingénierie numérique fait la différence

Raccourcir les délais de construction

Les procédés de construction sont réduits de plusieurs semaines à quelques jours - grâce à la conception numérique de votre solution de préhension.

Éviter les erreurs

Des simulations, des jumeaux numériques et des aides à la sélection intelligentes assurent que la solution est précisément adaptée à vos procédés de production.

Réduire les coûts

Grâce à une construction précise, vous évitez les surdimensionnements, les arrêts de production coûteux et vous réduisez les coûts de matière et d'énergie.

Une flexibilité maximale

100% en libre-service, 0% de temps d'attente - les changements ou les variantes peuvent être vérifiés et mis en œuvre numériquement en quelques minutes.

La vitesse est cruciale dans l'automatisation. L'ingénierie numérique vous donne un avantage concurrentiel dans le procédé de construction - grâce à un système d'alarme et à une conception optimisée en fonction de la demande.
∼ Patricia Heinzig, responsable de la digitalisation des produits.

L'ingénierie numérique chez Schmalz - L'avenir, c'est maintenant

Notre vision
Nous investissons dans des jumeaux numériques, des simulations réalistes et des outils d'ingénierie intelligents. Notre objectif est de vous offrir un monde numérique en réseau dans lequel vous pouvez conserver vos projets avec prévoyance, les mettre en œuvre de manière efficace et les optimiser de manière continue.

Déjà une réalité aujourd'hui
Les solutions numériques de Schmalz mettent déjà à votre disposition des outils puissants. Elles vous permettent de planifier, de configurer et de dimensionner des systèmes de manière rapide, précise et intuitive.

Assistants numériques de Schmalz

La clé d'une ingénierie numérique efficace

Des jumeaux numériques pour la production de demain

Les jumeaux numériques - images numériques de produits réels - sont au cœur de l'usine numérique. Ils jouent également un rôle central chez Schmalz : les utilisateurs de flèches peuvent conserver des modèles de CAO intelligents pour concevoir de manière optimale leur système de préhension dès la phase de conception. Le jumeau fournit toutes les données et tous les paramètres nécessaires - virtuellement et en temps réel.

image.alt

NOUVEAU : Schmalz révolutionne le processus de construction avec son service d'ingénierie numérique

Plus rapide

Des délais de développement réduits de 80 % grâce à la construction numérique de votre solution de préhension.

Plus fiable

Utilisez des modèles numériques qui analysent avec précision des milliers de points de préhension et de forces de préhension.

Plus efficace

Réduisez les temps de configuration et la consommation de matières grâce à des solutions sur mesure.

Simulations numériques - la base de systèmes optimaux

Les simulations permettent d'expérimenter virtuellement des procédés complexes - sans prototypes coûteux ni tests fastidieux. L'ensemble du système est simulé numériquement, y compris toutes les interactions. Les systèmes, les procédés et les produits peuvent ainsi être examinés et optimisés dans différentes conditions.

Chez Schmalz, les simulations font partie intégrante du procédé d'ingénierie numérique. Nous nous en chargeons pour vous et créons de la transparence sur l'ensemble de votre système. Nous répondons à des questions clés telles que : Quelle est la longueur des temps d'évacuation ? Quelle est la consommation d'air ? La composition du système correspond-elle à l'ensemble du système ? Cela vous permet d'identifier les erreurs potentielles avant la planification et la mise en service et vous assure que la construction et les procédés sont optimaux dès le départ. Pour vous, cela signifie des coûts plus bas, des procédés stables et un rendement durablement efficace.

Renseignez-vous dès maintenant sur la simulation

Comment l'ingénierie numérique améliore votre empreinte carbone

Les usines et les procédés sont optimisés pratiquement dès la phase de planification. Une construction et une simulation précises permettent de réduire la consommation de matière, l'utilisation d'énergie et les déchets, ce qui fait baisser directement vos émissions de CO₂.

image.alt

Des solutions d'ingénierie écologique performantes grâce à l'ingénierie numérique

Voir toutes les actualités
The Digital Engineering Service from Schmalz creates a tailored gripping solution from CAD data in the shortest possible time – without any manual calculations.

From CAD file to digitally designed gripping solution: Schmalz automates sheet metal handling

How can digital design, flexible gripping systems and ergonomic handling solutions make sheet metal processing more efficient? Answers to these questions can be found at Blechexpo (October 21 to 24, Stuttgart) in Hall 1 at Stand 1110 at vacuum specialist Schmalz.

Nouveau

Contact

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Allemagne

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Formulaire de contact

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.