Sistema di pinze FQE-V: indipendente da misura e forma
La nuova pinza di presa ad area FQE-V consente una manipolazione precisa e sicura di pezzi di forma individuale.
L'esperto del vuoto Schmalz ha ulteriormente sviluppato la serie FQE e l'ha integrata con la FQE-V. Con dimensioni che vanno da 230 × 120 millimetri a 400 × 280 millimetri, la nuova pinza di presa ad area è ancora più flessibile nelle dimensioni e nella geometria. Consente quindi una manipolazione precisa e sicura di pezzi di forma individuale, indipendentemente dal loro formato. Le misure della piastra di aspirazione e la griglia dei fori di aspirazione sono liberamente modulabili. Le applicazioni possono adattare l'FQE-V a pezzi diversi in modo rapido e semplice, grazie a strumenti di design intelligenti. La misura 1 del lotto diventa così lo standard.
Schmalz offre questo nuovo sviluppo in due modelli. Il modello FQE-V-M è dotato di un generatore di vuoto esterno, il modello FQE-V-X di un generatore di vuoto integrato, particolarmente efficiente dal punto di vista energetico. Ciò consente agli operatori di beneficiare di un funzionamento economico con un elevato livello di affidabilità del processo. Anche le valvole di controllo sono integrate. Grazie alla sua struttura modulare leggera, la nuova pinza di presa ad area riduce significativamente il peso e aumenta così la capacità di carico effettiva. Come elementi di tenuta sono disponibili ventose in diverse forme e materiali e spugna. L'isolamento acustico riduce al minimo l'inquinamento acustico per i dipendenti vicini.
Gli utenti possono scegliere tra un ampio pallet di vaschette di aspirazione con forme diverse. Queste sono rettangolari, tonde o ovali come standard. Tuttavia, è possibile modulare anche qualsiasi forma libera, ad esempio una forma a T. Il design innovativo dell'FQE-V soddisfa le esigenze della norma ISO TS 15066 ed è quindi ideale per le attività di manipolazione stazionarie in MRC (collaborazione uomo-robot). La pinza di presa ad area convince anche nella manipolazione automatizzata: per l'imballaggio di fine linea nella logistica interna o per la presa sensibile di prodotti nei settori automobilistico, del vetro e dell'elettronica. L'FQE-V consente la manipolazione di oggetti da diverse posizioni di presa. Ad esempio, può immergersi con precisione negli strati dei pezzi nell'imballaggio esterno o pallettizzare scatole di cartone non rigide. Poiché le dimensioni della pinza di presa possono essere liberamente modulate, gli utenti possono utilizzare l'FQE-V anche per riempire strato per strato le merci contenute negli imballaggi esterni.
Contatto con la stampa
Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.