Schmalz

Sistema de garra FQE-V: independiente del tamaño y la forma

Con el nuevo FQE-V, Schmalz ha desarrollado un sistema de garras modular y libremente escalable para la robótica. Permite una manipulación segura de piezas de diferentes tamaños y formas. Las aplicaciones se benefician de una planificación de proyectos especialmente rápida.

La nueva garra de plano aspirante FQE-V permite una manipulación precisa y segura de piezas de forma individual.

El experto en vacío Schmalz ha perfeccionado la serie FQE y la ha suplementado con la FQE-V. Con dimensiones de 230 × 120 milímetros a 400 × 280 milímetros, la nueva garra de plano aspirante es aún más flexible en sus dimensiones y geometría. Por tanto, permite una manipulación precisa y segura de piezas de forma individual, independientemente de su formato. Las dimensiones de la placa de ventosa y la trama de celdas de aspiración pueden escalarse libremente. Las aplicaciones pueden adaptar el FQE-V a diferentes piezas de trabajo de forma rápida y sencilla mediante herramientas de diseño inteligentes. De este modo, el tamaño de lote 1 se convierte en el estándar.

Schmalz ofrece este nuevo desarrollo en dos diseños. El FQE-V-M está equipado con un generador de vacío externo, el FQE-V-X con un generador de vacío integrado, especialmente eficiente desde el punto de vista energético. De este modo, el usuario se beneficia de un funcionamiento económico con una elevada seguridad de proceso. Las válvulas de control también están integradas. Gracias a su diseño modular ligero, la nueva garra de plano aspirante reduce considerablemente el peso y aumenta así la capacidad de carga efectiva. Como elementos de hermetizado están disponibles ventosas de diferentes formas y materiales y esponjas. El aislamiento acústico minimiza la contaminación acústica para los empleados cercanos.

Los usuarios pueden elegir entre una amplia gama de bandejas de aspiración con diferentes formas. Las estándar son rectangulares, redondas u ovaladas. Sin embargo, también se puede escalar cualquier forma libre, por ejemplo, en forma de T. El innovador diseño de la FQE-V cumple las exigencias de la norma ISO TS 15066 y, por tanto, es ideal para tareas de manipulación estacionarias en colaboración hombre-robot (MRC). El plano aspirante también impresiona en la manipulación automatizada: para el envase de final de línea en logística interna o para el agarre sensible de productos en los sectores del automóvil, el vidrio y la electrónica. La FQE-V permite la manipulación de objetos desde diferentes posiciones de recogida. Por ejemplo, puede introducirse con precisión en capas de piezas en envases exteriores o paletizar cajas de cartón flexibles. Dado que las dimensiones de la garra pueden escalarse libremente, los usuarios también pueden utilizar el FQE-V para llenar mercancía en envases exteriores capa por capa.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta