Schmalz

FQE-V tarttujajärjestelmä: riippumaton koosta ja muodosta

Uuden FQE-V:n myötä Schmalz on kehittänyt modulaarisen, vapaasti skaalautuvan tarttujajärjestelmän robotiikkaa varten. Sen avulla voidaan käsitellä turvallisesti erikokoisia ja -muotoisia työkappaleita. Käyttökohteet hyötyvät erityisen nopeasta projektisuunnittelusta.

Uusi FQE-V-aluekoukku mahdollistaa yksilöllisesti muotoiltujen työkappaleiden tarkan ja turvallisen käsittelyn.

Alipaineasiantuntija Schmalz on kehittänyt FQE-sarjaa edelleen ja täydentänyt sitä FQE-V:llä. Mitoiltaan 230 × 120 millimetristä 400 × 280 millimetriin ulottuva uusi tarttuja on entistäkin joustavampi mitoiltaan ja geometrialtaan. Näin ollen se mahdollistaa yksilöllisesti muotoiltujen työkappaleiden tarkan ja turvallisen käsittelyn niiden muodosta riippumatta. Imulevyn mitat ja imuaukkoverkko ovat vapaasti skaalattavissa. Käyttökohteet voivat sovittaa FQE-V:n erilaisiin työkappaleisiin nopeasti ja helposti älykkäiden suunnittelutyökalujen avulla. Eräkoko 1 on siten standardi.

Schmalz tarjoaa tätä uutta kehitystä kahtena versiona. FQE-V-M on varustettu ulkoisella ja FQE-V-X integroidulla, erityisen energiatehokkaalla alipainekehittimellä. Näin käyttäjät hyötyvät taloudellisesta toiminnasta ja korkeasta prosessin luotettavuudesta. Myös säätöventtiilit on integroitu. Modulaarisen kevyen rakenteensa ansiosta uusi aluekoura vähentää merkittävästi painoa ja lisää siten tehokasta kuormituskapasiteettia. Tiivisteinä on saatavana eri muotoisia ja eri materiaaleista valmistettuja imukuppeja sekä vaahtomuovia. Äänieristys minimoi lähellä työskentelevien työntekijöiden meluhaittoja.

Käyttäjät voivat valita laajasta valikoimasta erimuotoisia imulokeroita. Nämä ovat vakiona suorakulmaisia, pyöreitä tai soikeita. Kuitenkin mikä tahansa vapaa muoto voidaan myös skaalata - esimerkiksi T-muoto. FQE-V:n innovatiivinen suunnittelu täyttää ISO TS 15066 -standardin vaatimukset, joten se soveltuu erinomaisesti kiinteisiin käsittelytehtäviin ihmisen ja robotin välisessä yhteistyössä (HRC). Aluekoura tekee vaikutuksen myös automatisoidussa käsittelyssä - linjan loppupakkauksessa logistiikan sisällä tai tuotteiden herkässä tarttumisessa auto-, lasi- ja elektroniikka-aloilla. FQE-V mahdollistaa esineiden käsittelyn eri poiminta-asennoista. Se voi esimerkiksi upottaa tarkasti työkappalekerroksiin ulkopakkauksissa tai kuormalavoittaa joustavia pahvilaatikoita. Koska tarttujan mitat voidaan skaalata vapaasti, käyttäjät voivat käyttää FQE-V:tä myös täyttämään tavaroita ulkopakkauksiin kerros kerrokselta.

Lehdistön yhteyshenkilö

Schmalzin lehdistötiimi vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.

schmalz@schmalz.fi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.