Schmalz

 Greifersystem FQE-V: unabhängig von Größe und Form

Mit dem neuen FQE-V hat Schmalz ein modular frei skalierbares Greifersystem für die Robotik entwickelt. Damit lassen sich unterschiedlich große und geformte Werkstücke sicher handhaben. Anwender profitieren von einer besonders schnellen Projektierung.

Der neue Flächengreifer FQE-V ermöglicht ein passgenaues und sicheres Handling ganz individuell geformter Werkstücke.

Vakuum-Experte Schmalz hat die FQE-Baureihe weiterentwickelt und mit dem FQE-V ergänzt. Mit Größen von 230 × 120 Millimeter bis 400 × 280 Millimeter ist der neue Flächengreifer noch flexibler in seiner Abmessung und Geometrie. Damit ermöglicht er ein passgenaues und sicheres Handling ganz individuell geformter Werkstücke, unabhängig von ihrem Format. Dafür lassen sich Saugplattenabmessung und Sauglochraster frei skalieren. Anwender passen den FQE-V mit smarten Konstruktionstools ohne Aufwand in kurzer Zeit an unterschiedliche Werkstücke an. Losgröße 1 wird damit zum Standard.

Die Neuentwicklung bietet Schmalz in zwei Versionen an. Der FQE-V-M ist mit einer externen, der FQE-V-X mit einer integrierten, besonders energieeffizienten Vakuumerzeugung ausgestattet. Damit profitieren Nutzer von einem wirtschaftlichen Betrieb bei hoher Prozesssicherheit. Die Steuerventile sind ebenfalls eingebunden. Mit seiner modularen Leichtbauweise spart der neue Flächengreifer deutlich Gewicht und erhöht damit die effektive Traglast. Als Dichtelement stehen Sauger in unterschiedlicher Form und Material und Schaum zur Verfügung. Eine Schalldämmung minimiert die Geräuschbelastung für umstehende Mitarbeitende.

Anwender können aus einer breiten Palette an Saugwannen mit interschiedlichen Formen auswählen. Im Standard sind diese rechteckig, rund oder oval. Es lassen sich jedoch auch beliebige Freiformen skalieren – zum Beispiel eine T-Form. Das innovative Design des FQE-V erfüllt die Anforderungen der ISO TS 15066 und eignet damit optimal für stationäre Handhabungsaufgaben bei Mensch-Roboter-Kollaborationen (MRK). Der Flächengreifer überzeugt zudem in der automatisierten Handhabung – beim End-of-Line-Packaging in der Intralogistik oder beim sensiblen Greifen von Produkten im Automotive-, Glas- und Elektronikbereich. Dabei ermöglicht der FQE-V die Handhabung der Objekte aus verschiedenen Aufnahmepositionen. Er kann zum Beispiel passgenau in Werkstücklagen in Umverpackungen eintauchen oder biegeschlaffe Kartons palettieren. Weil sich die Greiferabmessungen frei skalieren lassen, können Anwender mit dem FQE-V auch Waren in Umverpackungen lagenweise befüllen.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

schmalz@schmalz.at

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb