Schmalz

Generazione di vuoto: maggiore libertà nell’automazione

La generazione di vuoto è il cuore di ogni processo di presa. Ha un impatto significativo sull’affidabilità del processo, sul tempo ciclo, sull’utilizzazione di energia e sul rapporto costo-efficacia di un’applicazione.

Con la crescente elettrificazione dell’industria, i generatori di vuoto elettrici stanno acquisendo un’importanza sempre maggiore. Consentono un’alimentazione del vuoto indipendente dall’aria compressa, aprono nuove possibilità nel design dei sistemi e costituiscono la base per concetti di automazione flessibili, interconnessi e orientati al futuro. I generatori di vuoto elettrici offrono vantaggi decisivi, in particolare nelle applicazioni robotiche mobili, nelle linee di produzione ottimizzate dal punto di vista energetico e negli ambienti di produzione flessibili.

Creare il vuoto — senza aria compressa

I generatori di vuoto elettrici producono il vuoto utilizzando esclusivamente energia elettrica. A differenza degli eiettori pneumatici, non necessitano di un’adduzione aria compressa e offrono quindi una nuova flessibilità nella progettazione di macchine e impianti.

Che si tratti della mancanza di un'infrastruttura per l'aria compressa o di un'elevata richiesta di capacità di aspirazione, la gamma Schmalz offre la soluzione giusta per un'ampia varietà di esigenze. Diversi principi di funzionamento garantiscono l'esecuzione delle portate di aspirazione e dei livelli di vuoto esatti richiesti per i processi di handling, sollevamento e bloccaggio.

Con la sua ampia gamma di tecnologie del vuoto elettriche, Schmalz copre ogni esigenza: dalle pompe a membrana compatte per applicazioni decentralizzate ai soffianti ad alte prestazioni per portate di aspirazione elevate.

I vantaggi della generazione di vuoto elettrica

Informazioni sulla generazione di vuoto elettrica

Modalità operativa

Comprendere il design, il principio di funzionamento e i campi di applicazione.

Aiuto alla selezione

Trova il generatore di vuoto più adatto alla tua applicazione.

Prodotti e soluzioni

Scopri i generatori di vuoto elettrici di Schmalz.

Confronto tra pompe per vuoto

Confronta le nostre tecnologie in termini di prestazione, consumo di energia e applicazioni.

"Vogliamo creare soluzioni alternative che riducano il consumo di energia e funzionino anche quando l'aria compressa non è disponibile o la quantità di aria compressa disponibile è insufficiente."
∼ Michael Pojtinger, Responsabile dello sviluppo commerciale, automazione per il vuoto

Generazione di vuoto elettrica o pneumatica?

I generatori di vuoto elettrici e pneumatici creano il vuoto in modi diversi e ciascuno presenta i propri punti di forza specifici. La soluzione ottimale dipende da fattori quali il tempo ciclo, la potenza di aspirazione, l’infrastruttura disponibile e l’alimentazione elettrica.

Generazione di vuoto (pompe)

I generatori di vuoto elettrici creano il vuoto direttamente dall’energia elettrica e non richiedono un’adduzione aria compressa. Sono adatti per robot mobili, operazioni di handling decentralizzate e sistemi di vuoto centralizzati con elevate portate di aspirazione. Consentono una facile integrazione di nuove soluzioni di automazione, in particolare nei progetti di riqualificazione di siti industriali esistenti.

Generazione di vuoto pneumatica (eiettori)

Gli eiettori pneumatici generano il vuoto utilizzando aria compressa. Grazie al loro design compatto e ai tempi di risposta rapidi, sono particolarmente adatti per processi di pick-and-place altamente dinamici. Sono robusti, richiedono poca manutenzione e offrono un’elevata densità di potenza.

Qual è la tecnologia più adatta alla vostra applicazione?

Quando i robot mobili imparano a usare le pinze di presa

La pompa per vuoto intelligente GSP: progettata per i robot mobili

Progettata appositamente per la robotica mobile, questa soluzione unisce una capacità di aspirazione elevata, un design compatto e un dispositivo di controllo intelligente, stabilendo nuovi standard in termini di utilizzazione di energia, integrazione e prestazioni.

image.alt

Dall'esperienza pratica dei nostri clienti: processi efficienti grazie alla generazione di vuoto elettrica

Gestione affidabile dell'handling degli imballaggi

La prelievo di vassoi di carne avvolti in pellicola pone esigenze elevate alla tecnologia del vuoto: le pieghe causano spesso perdite e interruzioni del processo. Con la pompa elettrica compatta GCPi è possibile generare il vuoto in modo preciso e continuo, garantendo una gestione automatizzata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza adduzione aria compressa.

Controllo del processo tramite IO-Link

Grazie all'interfaccia IO-Link integrata, parametri quali il tempo di evacuazione o il tasso di perdita vengono monitorati in tempo reale. Ciò consente di individuare tempestivamente eventuali segni di usura e di pianificare interventi di manutenzione mirati, garantendo la massima disponibilità del sistema e la piena trasparenza durante il funzionamento.

Maggiore rendimento e affidabilità dei processi

Grazie agli elementi di presa modulari, il sistema esegue una velocità massima di 96 prelievi al minuto, in modo preciso, rapido e affidabile. Ciò garantisce un’elevata disponibilità e processi produttivi efficienti nel settore del prelievo di prodotti alimentari.

Generazione di vuoto elettrica in uso

Le pompe per vuoto come elementi fondamentali della robotica mobile

Le pompe per vuoto come elementi fondamentali della robotica mobile

Per saperne di più

NOVITÀ: Pompa per vuoto intelligente GSP

NOVITÀ: Pompa per vuoto intelligente GSP

Caso di studio: soluzione di imballaggio di fine linea

Caso di studio: soluzione di imballaggio di fine linea

Aiuto alla selezione: trova il produttore giusto

Aiuto alla selezione: trova il produttore giusto

Mediateca

Mediateca

Settori e applicazioni tipiche

  • Logistica: macchine per l’assemblaggio di cartoni, pallettizzazione, processi di fine linea nella logistica interna

  • Imballaggio: tecnologia elettrica del vuoto per macchine da imballaggio, handling automatizzato dei pezzi, processi di fine linea

  • Legno: trasferimento a portale di travi di legno, rimozione dei pannelli nelle segherie, automazione in falegnameria

  • Vetro: processi di taglio nella produzione di vetro float, montaggio di vetri per l’edilizia, trasporto di lastre di vetro delicate

  • Batterie ed elettronica: processi di impilamento per celle a sacchetto, handling di circuiti stampati, tecnologia del vuoto elettrico per componenti in CFRP

  • Ingegneria meccanica generale: ad esempio, prelievo di pezzi stampati a iniezione

  • Settore automobilistico: ad esempio, costruzione di carrozzerie o assemblaggio finale di porte e parabrezza

  • Costruzione (esterni): montaggio di vetri per edifici con dispositivi di sollevamento mobili, handling di componenti pesanti

L'automazione al servizio della sostenibilità

La sostenibilità spesso parte proprio dalle tecnologie che operano dietro le quinte. I generatori di vuoto elettrici non richiedono aria compressa e possono quindi ridurre in modo significativo il consumo di energia dei processi di automazione. In questo modo, aiutano le aziende a utilizzare le risorse in modo più efficiente, a ridurre le emissioni e a produrre in modo più sostenibile sia dal punto di vista economico che ambientale.

image.alt
Il sistema di controllo intelligente rileva se il pezzo è ermetico o poroso e adatta di conseguenza la potenza erogata in tempo reale. Ciò può comportare un risparmio energetico fino al 90%.

Pompa per vuoto per robot mobili

Con la pompa a vuoto intelligente GSP, Schmalz presenta un generatore di vuoto elettrico destinato alle applicazioni di robotica mobile e ai processi di intralogistica. Il controllo della pompa in base alla richiesta e il rilevamento automatico delle perdite adattano la prestazione erogata alle effettive esigenze. Di conseguenza, il consumo di energia viene ridotto fino al 90% rispetto ai generatori di vuoto elettrici convenzionali.

Nuovo

Contatto

Se avete domande, non esitate a contattarci.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Germania

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Modulo di contatto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.