Schmalz

Generazione di vuoto elettrico

La generazione di vuoto elettrico descrive la generazione di vuoto mediante dispositivi puramente elettrici, come pompe per vuoto o soffianti per vuoto.

Questa tecnologia non è solo un'alternativa agli eiettori ad aria compressa, ma consente anche un utilizzo flessibile in molte altre superfici di applicazione.

Modalità operative e design dei generatori di vuoto elettrici

Un generatore di vuoto elettrico genera il vuoto utilizzando una pompa per vuoto o un soffiante per vuoto comandati elettricamente, completamente senza aria compressa. Mentre i sistemi pneumatici utilizzano aria compressa generata elettricamente, ad esempio secondo il principio di Venturi, per generare il vuoto, le pompe per vuoto elettriche e le soffianti per vuoto creano il vuoto direttamente nel dispositivo. La pompa per vuoto o la soffiante per vuoto aspira le molecole d'aria (particelle di gas) da uno spazio chiuso finché la pressione interna non scende al di sotto della pressione atmosferica e si crea il vuoto. A seconda dell'applicazione, vengono utilizzati diversi principi di funzionamento, come la pompa a membrana, la pompa per vuoto rotativa, la pompa a griffe o la soffiante a canale laterale.

Per soddisfare le esigenze di automazione, Schmalz combina questi dispositivi elettrici con una tecnologia aggiuntiva. I sensori monitorano il vuoto, il sistema di controllo adatta la prestazione alla domanda effettiva e i dati di processo possono essere trasferiti a sistemi di livello superiore tramite interfacce di comunicazione digitale come IO-Link o bus di campo.

Poiché la generazione di vuoto è completamente elettrica, non è necessaria alcuna complessa infrastruttura per l'aria compressa in aggiunta alla produzione di energia elettrica. Ciò significa che i generatori di vuoto elettrici possono essere utilizzati ovunque e sono particolarmente flessibili.

Esempi di settori: Imballaggio, legno e logistica

Nel settore dell'imballaggio, la generazione di vuoto elettrico consente applicazioni pick and place efficienti e processi di fine linea affidabili. Grazie all'adattamento dei parametri supportato da software, le modifiche al formato possono essere attuate rapidamente, consentendo ai sistemi di lavorare in modo più produttivo e di rimanere competitivi.

La tecnologia mostra i suoi punti di forza anche nel processo del legno. Durante la presa, il bloccaggio e la movimentazione di piastre o traverse, un vuoto stabile garantisce processi sicuri nelle segherie, nelle falegnamerie e nella produzione automatizzata di mobili. Ciò significa che anche i pezzi grandi e porosi possono essere manipolati in modo sicuro.

Nella logistica, la generazione di vuoto elettrico sostiene i moderni processi intralogistici, come la movimentazione dei pallet o il picking in magazzino. I sistemi flessibili per il vuoto consentono un rapido adattamento ai diversi flussi di merci e contribuiscono quindi a un controllo fluido ed efficiente del flusso di materiale.

Termini correlati

Pompa a griffa
Le pompe a griffe sono generatori di vuoto a secco che generano vuoto senza olio.
Pompa a membrana
La pompa a membrana è un generatore di vuoto elettrico con una membrana flessibile. Ha un design compatto, richiede poco olio durante il funzionamento e richiede poca manutenzione.
Pompa per vuoto rotativa
La pompa per vuoto rotativa è un generatore di vuoto che utilizza pale rotanti per generare il vuoto in modo affidabile e può essere utilizzata per un'ampia gamma di applicazioni.
Soffiante a canale laterale
Le soffianti a canale laterale, note anche come compressori a canale laterale, garantiscono prestazioni di vuoto stabili nella produzione e nell'automazione grazie al loro speciale principio di flusso.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello