Schmalz

Pompa a griffa

La pompa per vuoto è un generatore di vuoto elettrico che opera con due rotori controrotanti a forma di artiglio. Questi spostano l'aria senza contatto, consentendo un funzionamento completamente a secco senza bisogno di lubrificanti. Questo rende le pompe elettriche a griffe particolarmente efficienti e a bassa manutenzione.

Nella lavorazione del legno, la pompa a griffe viene utilizzata nel trasferimento a portale di pannelli (di legno) e nei processi automatizzati di segherie e falegnamerie, ad esempio per la rimozione di tavole. Viene utilizzata anche nell'industria dell'imballaggio, ad esempio per la movimentazione di cartoni nell'erettore di cartoni. Grazie al suo vuoto stabile e uniforme, la pompa per vuoto è adatta a un'ampia gamma di applicazioni nell'automazione industriale.

Termini correlati

Generazione di vuoto elettrico
La generazione di vuoto elettrico crea il vuoto senza l'uso di aria compressa. Viene utilizzata nell'industria e nella logistica per rendere i processi efficienti dal punto di vista energetico e flessibili.
Pompa a membrana
La pompa a membrana è un generatore di vuoto elettrico con una membrana flessibile. Ha un design compatto, richiede poco olio durante il funzionamento e richiede poca manutenzione.
Pompa per vuoto rotativa
La pompa per vuoto rotativa è un generatore di vuoto che utilizza pale rotanti per generare il vuoto in modo affidabile e può essere utilizzata per un'ampia gamma di applicazioni.
Soffiante a canale laterale
Le soffianti a canale laterale, note anche come compressori a canale laterale, garantiscono prestazioni di vuoto stabili nella produzione e nell'automazione grazie al loro speciale principio di flusso.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello