Schmalz

Bomba de uña

La bomba de uña es un generador de vacío eléctrico que funciona con dos rotores en forma de uña que giran en sentido contrario. Éstos desplazan el aire sin contacto, lo que permite un funcionamiento completamente en seco sin necesidad de lubricantes. Esto hace que las bombas de uña eléctricas sean especialmente eficientes y requieran poco mantenimiento.

En el procesamiento de la madera, la bomba de uñas se utiliza en el traslado por pórtico de vigas de madera y en procesos automatizados en aserraderos y carpinterías, por ejemplo al retirar tableros. También se utiliza en la industria del envase, por ejemplo al manipular cajas de cartón en la formadora de cajas. Gracias a su vacío estable y uniforme, la bomba de uñas es adecuada para una amplia gama de aplicaciones en la automatización industrial.

Términos relacionados

Bomba de membrana
La bomba de membrana es un generador de vacío eléctrico con una membrana flexible. Tiene un diseño compacto, requiere poco aceite durante el funcionamiento y requiere poco mantenimiento.
Bomba de paletas rotativas
La bomba de paletas rotativas es un generador de vacío que utiliza paletas giratorias para generar vacío de forma fiable y puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones.
Generación de vacío eléctrica
La generación de vacío eléctrica crea vacío sin utilizar aire comprimido. Se utiliza en la industria y la logística para que los procesos sean eficientes desde el punto de vista energético y flexibles.
Soplante de canal lateral
Los soplantes de canal lateral, también conocidos como compresores de canal lateral, garantizan un rendimiento estable del vacío en la producción y la automatización gracias a su principio de flujo especial.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta