Schmalz

클로 펌프

클로 펌프는 두 개의 역회전하는 클로 모양의 로터로 작동하는 전기식 진공 발생기입니다. 이 로터는 접촉 없이 공기를 대체하므로 윤활유 없이도 완전히 건식으로 작동할 수 있습니다. 따라서 전기식 클로 펌프는 특히 효율적이고 유지보수 비용이 적게 듭니다.

목재 가공에서 클로 펌프는 목재 빔의 갠트리 이송과 제재소 및 목공소에서 보드를 제거할 때와 같은 자동화 공정에 사용됩니다. 또한 패키징 산업 분야에서는 상자 설치기에서 골판지를 핸들링할 때 등에도 사용됩니다. 안정적이고 균일한 진공 덕분에 클로 펌프는 산업 자동화의 다양한 애플리케이션에 적합합니다.

관련 용어

Diaphragm pump | 다이어프램 펌프
다이어프램 펌프는 유연한 다이어프램을 갖춘 전기식 진공 발생기입니다. 컴팩트한 설계로 작동 중 오일이 거의 필요하지 않으며 유지보수가 거의 필요하지 않습니다.
Electrical vacuum generation | 전기식 진공 발생기
전기식 진공 발생기는 압축 공기를 사용하지 않고 진공을 생성합니다. 산업 및 물류 분야에서 공정을 에너지 효율적이고 유연하게 만드는 데 사용됩니다.
Rotary vane pump | 로터리 베인 펌프
로터리 베인 펌프는 회전하는 베인을 사용하여 안정적으로 진공을 생성하는 진공 발생기로, 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
Side channel blower | 사이드 채널 블로워
사이드 채널 컴프레셔라고도 하는 사이드 채널 블로워는 특수한 흐름 원리를 통해 생산 및 자동화에서 안정적인 진공 성능을 보증합니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.