Schmalz

사이드 채널 블로워

사이드 채널 컴프레셔라고도 하는 사이드 채널 블로워는 전기식 진공 발생기입니다. 링 모양의 채널에 있는 임펠러를 통해 공기를 가속하여 균일한 진공을 생성합니다. 사이드 채널 블로워는 견고한 설계 덕분에 내구성과 신뢰성이 뛰어납니다. 따라서 진공 흐름이 높은 애플리케이션에 이상적입니다.

목재 산업 분야에서는 제재소의 보드 제거와 목공소의 자동화 공정에 자주 사용됩니다. 또한 사이드 채널 블로워는 팔레트 및 골판지 박스를 핸들링할 때 안전한 홀더와 효율적인 작업을 보장합니다. 식품 생산에서는 정밀한 픽앤플레이스 공정을 서포트하고, 내부 물류 및 창고 피킹에서는 빠르고 안정적인 상품 핸들링을 위해 사용됩니다.

관련 용어

Claw pump | 클로 펌프
클로 펌프는 오일 없이 진공을 생성하는 건식 진공 발생기입니다.
Diaphragm pump | 다이어프램 펌프
다이어프램 펌프는 유연한 다이어프램을 갖춘 전기식 진공 발생기입니다. 컴팩트한 설계로 작동 중 오일이 거의 필요하지 않으며 유지보수가 거의 필요하지 않습니다.
Electrical vacuum generation | 전기식 진공 발생기
전기식 진공 발생기는 압축 공기를 사용하지 않고 진공을 생성합니다. 산업 및 물류 분야에서 공정을 에너지 효율적이고 유연하게 만드는 데 사용됩니다.
Rotary vane pump | 로터리 베인 펌프
로터리 베인 펌프는 회전하는 베인을 사용하여 안정적으로 진공을 생성하는 진공 발생기로, 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.