Schmalz

Turbine à canal latéral

Les turbines pour vide, également appelées compresseurs de canal latéral, sont des générateurs de vide électriques. Ils accélèrent l'air à travers une roue dans un canal en forme d'anneau et créent ainsi un vide uniforme. Grâce à leur construction robuste, les turbines à canal latéral sont durables et fiables. Elles sont donc idéales pour les applications à haut flux.

Dans les secteurs du bois, ils sont souvent utilisés pour l'enlèvement des planches dans les scieries et pour les procédés automatisés dans les menuiseries. Les turbines à canal latéral assurent également un support fiable et un travail efficace lors de la manipulation de palettes et de cartons. Dans la production alimentaire, ils soutiennent des opérations pick and place précises, tandis que dans la logistique interne et la préparation des commandes dans les entrepôts, ils sont utilisés pour une manipulation rapide et fiable des marchandises.

Termes apparentés

Pompe à griffes
Les pompes à griffes sont des générateurs de vide à sec qui produisent du vide sans huile.
Pompe à membrane
La pompe à membrane est un générateur de vide électrique doté d'une membrane souple. Elle a une construction compacte, nécessite peu d'huile pendant le fonctionnement et peu d'entretien.
Génération électrique du vide
La génération électrique du vide permet de créer un vide sans utiliser d'air comprimé. Elle est utilisée dans l'industrie et la logistique pour rendre les procédés efficaces sur le plan énergétique et flexibles.
Pompe à palettes
La pompe à palettes est un générateur de vide qui utilise des palettes pivotantes pour générer du vide de manière fiable et peut être utilisée pour une large gamme d'applications.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.