Schmalz

Ventilator met zijkanaal

Nevenkanaal-compressoren zijn elektrische vacuümgeneratoren. Ze versnellen lucht door een waaier in een ringvormig kanaal en creëren zo een gelijkmatig vacuüm. Dankzij hun robuuste ontwerp zijn zijkanaalventilatoren duurzaam en betrouwbaar. Ze zijn daarom ideaal voor applicaties met een hoge volumestroom.

In de houtindustrie worden ze vaak gebruikt voor het verwijderen van platen in zagerijen en voor geautomatiseerde processen in schrijnwerkerijen. Ventilatoren met zijkanaal verzekeren ook een veilige houder en efficiënt werk bij de handling van pallets en kartonnen dozen. In de voedselproductie ondersteunen ze nauwkeurige pick-and-place-taak, terwijl ze in de intra-logistiek en bij het orderpicken in magazijnen worden gebruikt voor een snelle en betrouwbare handling van goederen.

Verwante termen

Klauw pomp
Klauwpompen zijn droge vacuümgeneratoren die vacuüm genereren zonder olie.
Membraanpomp
De membraanpomp is een elektrische vacuümgenerator met een flexibel membraan. De pomp heeft een compact ontwerp, heeft weinig olie nodig tijdens het bedrijf en is onderhoudsarm.
Elektrische vacuümopwekking
Elektrische vacuümopwekking creëert vacuüm zonder het gebruik van perslucht. Het wordt gebruikt in de industrie en logistiek om processen energieefficiënt en flexibel te maken.
Lamellenpomp
De lamellenpomp is een vacuümgenerator die roterende schoepen gebruikt om op betrouwbare wijze vacuüm te genereren en kan worden gebruikt voor een groot aantal applicaties.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.