Schmalz

Membraanpomp

De membraanpomp is een elektrische vacuümgenerator waarbij een flexibel membraan op en neer wordt bewogen door een elektromotor. Hierbij wordt lucht of gas verplaatst, waardoor een vacuüm ontstaat. Door het compacte ontwerp en weinig onderhoud en lage olieverbruik is de membraanpomp bijzonder geschikt voor decentrale toepassingen.

Typische applicatiegebieden zijn mobiele robotica, bijvoorbeeld in AMR (Autonomous Mobile Robots) en AGV (Automated Guided Vehicles), waar ze energieefficiënte handling in intralogistiek mogelijk maken. Membraanpompen worden ook gebruikt in de handling van glas met mobiele heftoestellen, in spuitgietproductie en in de verpakkingsindustrie.

Verwante termen

Klauw pomp
Klauwpompen zijn droge vacuümgeneratoren die vacuüm genereren zonder olie.
Elektrische vacuümopwekking
Elektrische vacuümopwekking creëert vacuüm zonder het gebruik van perslucht. Het wordt gebruikt in de industrie en logistiek om processen energieefficiënt en flexibel te maken.
Lamellenpomp
De lamellenpomp is een vacuümgenerator die roterende schoepen gebruikt om op betrouwbare wijze vacuüm te genereren en kan worden gebruikt voor een groot aantal applicaties.
Ventilator met zijkanaal
Nevenkanaal-ventilatoren, ook bekend als nevenkanaal-compressoren, verzekeren stabiele vacuümprestaties in productie en automatisering met hun speciale stromingsprincipe.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.