Schmalz

Klauw pomp

De klauwpomp is een elektrische vacuümgenerator die werkt met twee tegengesteld roterende, klauwvormige rotoren. Deze verplaatsen lucht zonder contact, waardoor een volledig droog bedrijf zonder smeermiddelen mogelijk is. Dit maakt elektrische klauwpompen bijzonder efficiënt en onderhoudsarm.

In de houtverwerking wordt de klauwpomp gebruikt bij het portaaltransport van houten balken en in geautomatiseerde processen in zagerijen en schrijnwerkerijen, bijvoorbeeld bij het verwijderen van platen. De pomp wordt ook gebruikt in de verpakkingsindustrie, bijvoorbeeld bij de handling van kartonnage in de dozenopzetmachine. Dankzij het stabiele en gelijkmatige vacuüm is de klauwenpomp geschikt voor een groot aantal applicaties in de industriële automatisering.

Verwante termen

Membraanpomp
De membraanpomp is een elektrische vacuümgenerator met een flexibel membraan. De pomp heeft een compact ontwerp, heeft weinig olie nodig tijdens het bedrijf en is onderhoudsarm.
Elektrische vacuümopwekking
Elektrische vacuümopwekking creëert vacuüm zonder het gebruik van perslucht. Het wordt gebruikt in de industrie en logistiek om processen energieefficiënt en flexibel te maken.
Lamellenpomp
De lamellenpomp is een vacuümgenerator die roterende schoepen gebruikt om op betrouwbare wijze vacuüm te genereren en kan worden gebruikt voor een groot aantal applicaties.
Ventilator met zijkanaal
Nevenkanaal-ventilatoren, ook bekend als nevenkanaal-compressoren, verzekeren stabiele vacuümprestaties in productie en automatisering met hun speciale stromingsprincipe.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.