Schmalz

Pompe à griffes

La pompe à griffes est un générateur de vide électrique qui fonctionne avec deux rotors en forme de griffes qui pivotent en sens inverse. Ceux-ci déplacent l'air sans contact, ce qui permet un fonctionnement totalement sec, sans besoin de lubrifiant. Les pompes électriques à griffes sont donc particulièrement efficaces et nécessitent peu d'entretien.

Dans la transformation du bois, la pompe à griffes est utilisée dans le transfert par portique de traverses de bois et dans les procédés automatisés des scieries et des menuiseries, par exemple lors de l'enlèvement de planches. Elle est également utilisée dans les secteurs d'activité du conditionnement, par exemple lors de la manipulation de cartons dans la formeuse de cartons. Grâce à son vide stable et uniforme, la pompe à griffes convient à un large éventail d'applications dans le domaine de l'automatisation industrielle.

Termes apparentés

Pompe à membrane
La pompe à membrane est un générateur de vide électrique doté d'une membrane souple. Elle a une construction compacte, nécessite peu d'huile pendant le fonctionnement et peu d'entretien.
Génération électrique du vide
La génération électrique du vide permet de créer un vide sans utiliser d'air comprimé. Elle est utilisée dans l'industrie et la logistique pour rendre les procédés efficaces sur le plan énergétique et flexibles.
Pompe à palettes
La pompe à palettes est un générateur de vide qui utilise des palettes pivotantes pour générer du vide de manière fiable et peut être utilisée pour une large gamme d'applications.
Turbine à canal latéral
Les turbines à canal latéral, également appelées compresseurs à canal latéral, assurent des performances de vide stables dans la production et l'automatisation grâce à leur principe d'écoulement spécial.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.