Schmalz

Elektrische vacuümopwekking

Elektrische vacuümopwekking beschrijft de opwekking van vacuüm met behulp van puur elektrische apparaten zoals vacuümpompen of vacuümventilatoren.

Deze technologie is niet alleen een alternatief voor perslucht aangedreven ejektoren, maar maakt ook flexibel gebruik in vele andere oppervlakten mogelijk.

Werking en ontwerp van elektrische vacuümgeneratoren

Een elektrische vacuümgenerator genereert vacuüm met behulp van een elektrisch aangedreven vacuümpomp of vacuümventilator - volledig zonder perslucht. Terwijl pneumatische systemen elektrisch gegenereerde perslucht gebruiken, bijvoorbeeld volgens het Venturiprincipe, om vacuüm te genereren, creëren elektrische vacuümpompen en vacuümventilatoren het vacuüm rechtstreeks in het apparaat. De vacuümpomp of vacuümventilator zuigt luchtmoleculen (gasdeeltjes) uit een afgesloten ruimte totdat de druk binnenin daalt tot onder de atmosferische druk en er een vacuüm ontstaat. Afhankelijk van de applicatie worden verschillende werkingsprincipes gebruikt, zoals de membraanpomp, lamellenpomp, klauwpomp of zijkanaalventilator.

Om te voldoen aan de voorschriften voor automatisering combineert Schmalz deze elektrische apparaten met aanvullende technologie. Sensoren bewaken het vacuüm, het sturing-systeem past het vermogen aan de actuele vraag aan en procesdata kunnen via digitale communicatie-interfaces zoals IO-Link of veldbus naar bovenliggende systemen worden overgedragen.

Aangezien vacuümopwekking volledig elektrisch is, is er naast de elektrische energiebron geen complexe persluchtinfrastructuur nodig. Dit betekent dat elektrische vacuümgeneratoren overal kunnen worden gebruikt en bijzonder flexibel zijn.

Voorbeelden van industriesegmenten: Verpakking, hout en logistiek

In de verpakkingsindustrie maakt elektrische vacuümopwekking efficiënte picken en plaatsen en betrouwbare end-of-line processen mogelijk. Dankzij de softwareondersteunde aanpassing van parameters kunnen formaatveranderingen snel worden doorgevoerd, waardoor systemen productiever kunnen werken en concurrerend blijven.

De technologie toont ook haar sterke punten bij het verwerken van hout. Bij het grijpen, opspannen en verplaatsen van platen of traversen verzekert een stabiel vacuüm veilige processen in zagerijen, schrijnwerkerijen en geautomatiseerde meubelproductie. Dit betekent dat zelfs grote en poreuze werkstukken veilig kunnen worden handling.

In de logistiek ondersteunt elektrische vacuümopwekking moderne intralogistieke processen, zoals de handling van pallets of het orderverzamelen in magazijnen. Flexibele vacuümsystemen maken een snelle aanpassing aan verschillende goederenstromen mogelijk en dragen zo bij aan een soepele en energieefficiënte sturing van de materiaalstroom.

Verwante termen

Klauw pomp
Klauwpompen zijn droge vacuümgeneratoren die vacuüm genereren zonder olie.
Membraanpomp
De membraanpomp is een elektrische vacuümgenerator met een flexibel membraan. De pomp heeft een compact ontwerp, heeft weinig olie nodig tijdens het bedrijf en is onderhoudsarm.
Lamellenpomp
De lamellenpomp is een vacuümgenerator die roterende schoepen gebruikt om op betrouwbare wijze vacuüm te genereren en kan worden gebruikt voor een groot aantal applicaties.
Ventilator met zijkanaal
Nevenkanaal-ventilatoren, ook bekend als nevenkanaal-compressoren, verzekeren stabiele vacuümprestaties in productie en automatisering met hun speciale stromingsprincipe.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.