Schmalz

전기식 진공 발생기

전기식 진공 생성은 진공 펌프 또는 진공 블로워와 같은 순수 전기 디바이스를 사용하여 진공을 생성하는 것을 말합니다.

이 기술은 압축 공기 구동 이젝터를 대체할 수 있을 뿐만 아니라 다른 많은 애플리케이션 영역에서 유연하게 사용할 수 있습니다.

전기식 진공 발생기의 작동 모드 및 설계

전기식 진공 발생기는 압축 공기 없이 전기식으로 구동되는 진공 펌프 또는 진공 블로워를 사용하여 진공을 생성합니다. 공압식 진공 시스템은 예를 들어 벤츄리 원리에 따라 전기식으로 생성된 압축 공기를 사용하여 진공을 생성하는 반면, 전기식 진공 펌프와 진공 블로워는 디바이스 내에서 직접 진공을 생성합니다. 진공 펌프 또는 진공 블로워는 내부 압력이 대기압 이하로 떨어지고 진공이 생성될 때까지 밀폐된 공간에서 공기 분자(가스 입자)를 흡입합니다. 애플리케이션에 따라 다이어프램 펌프, 로터리 베인 펌프, 클로 펌프 또는 사이드 채널 블로워와 같은 다양한 작동 원리가 사용됩니다.

자동화의 요구 사항을 충족하기 위해 슈말츠는 이러한 전기식 디바이스에 추가 기술을 결합합니다. 센서는 진공을 모니터링하고, 제어 시스템은 실제 수요에 맞게 전력을 적용하며, 공정 데이터는 IO-Link 또는 필드버스와 같은 디지털 통신 인터페이스를 통해 상위 시스템으로 전송할 수 있습니다.

진공 생성이 완전히 전기식으로 이루어지기 때문에 전기 에너지원 외에 복잡한 압축 공기 인프라가 필요하지 않습니다. 즉, 전기식 진공 발생기는 어디서나 사용할 수 있으며 특히 유연성이 뛰어납니다.

산업 분야 사례 패키징, 목재 및 물류

패키징 산업 분야에서 전기식 진공 발생기는 효율적인 픽앤플레이스 애플리케이션과 안정적인 최종 라인 공정을 가능하게 합니다. 소프트웨어로 서포트되는 매개변수 적용 덕분에 포맷 변경을 신속하게 구현할 수 있어 시스템이 더 생산적으로 작동하고 경쟁력을 유지할 수 있습니다.

이 기술은 목재 공정에서도 강점을 발휘합니다. 시트나 빔을 잡고, 클램핑하고, 이동할 때 안정적인 진공은 제재소, 목공 및 자동화된 가구 생산에서 안전한 공정을 보장합니다. 즉, 크고 다공성인 작업물도 안전하게 핸들링할 수 있습니다.

물류 분야에서 전기식 진공 발생기는 팔레트 핸들링이나 창고 피킹과 같은 현대적인 내부 물류 공정을 서포트합니다. 유연한 진공 시스템은 다양한 상품 흐름에 빠르게 적용할 수 있으므로 재료 흐름을 원활하고 에너지 효율적으로 제어하는 데 기여합니다.

관련 용어

Claw pump | 클로 펌프
클로 펌프는 오일 없이 진공을 생성하는 건식 진공 발생기입니다.
Diaphragm pump | 다이어프램 펌프
다이어프램 펌프는 유연한 다이어프램을 갖춘 전기식 진공 발생기입니다. 컴팩트한 설계로 작동 중 오일이 거의 필요하지 않으며 유지보수가 거의 필요하지 않습니다.
Rotary vane pump | 로터리 베인 펌프
로터리 베인 펌프는 회전하는 베인을 사용하여 안정적으로 진공을 생성하는 진공 발생기로, 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
Side channel blower | 사이드 채널 블로워
사이드 채널 컴프레셔라고도 하는 사이드 채널 블로워는 특수한 흐름 원리를 통해 생산 및 자동화에서 안정적인 진공 성능을 보증합니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.