Schmalz

Pompa membranowa

Pompa membranowa to elektryczny generator podciśnienia, w którym elastyczna membrana jest poruszana w górę i w dół przez silnik elektryczny. W procesie tym wypierane jest powietrze lub gaz, tworząc podciśnienie. Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz niewielkiemu zużyciu oleju i niskim wymaganiom konserwacyjnym pompa membranowa nadaje się szczególnie do zastosowań zdecentralizowanych.

Typowe obszary zastosowań to robotyka mobilna, na przykład w AMR (Autonomous Mobile Robots) i AGV (Automated Guided Vehicles), gdzie pompy membranowe umożliwiają efektywną energetycznie obsługę w intra-logistyce. Są one również wykorzystywane do obsługi szkła za pomocą mobilnych podnośników, w produktach formowania wtryskowego i w przemyśle opakowań.

Powiązane pojęcia

Pompa kłowa
Pompy podciśnieniowe to suche generatory podciśnienia, które wytwarzają podciśnienie bez oleju.
Elektryczne generowanie podciśnienia
Elektryczne wytwarzanie próżni pozwala uzyskać próżnię bez użycia sprężonego powietrza. Jest to rozwiązanie stosowane w przemyśle i logistyce w celu zapewnienia energooszczędności i elastyczności procesów.
Łopatkowa pompa rotacyjna
Pompa łopatkowa to generator podciśnienia, który wykorzystuje obracające się łopatki do niezawodnego generowania podciśnienia i może być używany w szerokim zakresie aplikacji.
Pompa boczno-kanałowa
Dmuchawy boczno-kanałowe, znane również jako kompresory bocznokanałowe, dzięki specjalnej zasadzie przepływu zapewniają stabilną wydajność podciśnienia w procesie produkcji i automatyzacji.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.