Schmalz

Selection Aid for Vacuum Generators

Selection by Suction Rate

The necessary vacuum can be generated with vacuum generators of various types.

The following three vacuum generators are available:

1) Ejector
2) Vacuum pump
3) Vacuum blower

Each type has its own specific advantages, but they have one thing in common: a high suction rate at a high vacuum always means high power consumption and high operating costs.

Selection Aid for Compact Ejectors

Our selection aid for compact ejectors helps you find the right compact ejector for your application based on various technical properties.

Selection by Properties

This overview is available in PDF format in the following:
Dokumenty
Język

Checklist for Selection of Vacuum Generators

How is the vacuum generator driven?

Electrically (pump, blower) or pneumatically (ejector).

Is the workpiece air-tight or porous?

Affects the evacuation volume.

How large is the volume to be evacuated?

Details (in m³/h or l/min) are shown for each vacuum generator.

How long is the required cycle time?

Affected by: the evacuation volume of the vacuum generator, the volume to be evacuated, the switching times of the valves etc.

Which vacuum value is required?

For practical use, a value of -600 mbar is assumed for calculations with air-tight workpieces.

Where is the vacuum generator located?

Affects the size, weight and additional functions.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.