Schmalz

Vacuum Blowers

The blades (A) transport, accelerate and compress the air on the momentum principle. The air is dragged by the blades in this case. A vacuum is created at the suction end (B) this way. The compressed air (exhaust air) escapes through the outlet opening (C).

Blowers provide a very high suction rate due to the large air channel volume and specially shaped blades.

Advantages of vacuum blowers

  • Enormous suction rate

  • High leakage compensation

  • Evacuation of large volumes in a short time

Typical areas of application

  • Handling of porous workpieces, such as cardboard,
    insulation material, chipboards or bags

We distinguish between two basic types of vacuum blowers:

Vacuum blowers

  • Vacuum blowers are either directly driven or frequency-regulated.

  • Used especially for handling porous workpieces (chipboards, bags, etc.).

  • Frequency-controlled blowers can be customized by controlling the motor speed and respectively the suction rate.

Vacuum blowers with reversing

  • Vacuum blower with electro-pneumatic reversing for control of suction, blowing and neutral position.

  • Used for handling air-tight workpieces that are picked up and deposited quickly.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.