Schmalz

Turbines pour le vide

Les pales (A) transportent, accélèrent et compriment l'air selon le principe de l'impulsion. L'air est ainsi entraîné par les pales. Une dépression (vide) se produit alors côté aspiration (B). L'air comprimé (air d'échappement) sort via l'orifice de sortie (C).

Grâce à un canal d'air de grand volume et des pales de forme spéciale, les turbines fournissent une capacité d'aspiration très élevée.

Avantages des turbines pour le vide :

  • Enorme capacité d'aspiration
  • Haute compensation des fuites
  • Aspiration de grands volumes en très peu de temps

Domaines d'utilisation typiques :

  • Manipulation de pièces poreuses telles que cartons, matièresd'isolation, panneaux d'aggloméré ou sacs

 

On distingue deux grands types de turbines :

Turbines pour le vide

  • Turbine pour le vide à transmission directe et à régulation de fréquence
  • Utilisation spécialement pour la manipulation de pièces poreuses (panneaux d'aggloméré, sacs, etc.)
  • Les turbines à régulation de fréquence peuvent être adaptées aux besoins spécifiques du client grâce à une régulation du régime moteur ou de la capacité d'aspiration

Turbines pour le vide avec inversion

  • Turbine pour le vide avec inversion électropneumatique pour la commande de l'aspiration, du soufflage et de la position neutre
  • Utilisation pour la manipulation de pièces perméables à l'air qui sont aspirées et déposées rapidement

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier