Schmalz

The Vacuum System and its Components

Vacuum systems are used as grippers in automated applications. Customers benefit from the comprehensive component program of Schmalz, the vacuum specialist, when designing a vacuum system.

(1) Vacuum suction cups or Special grippers

Interface between vacuum system and workpiece

(2) Mounting elements

Fast and flexible connection of vacuum components to tooling systems

(3) Vacuum generators

Centralized or decentralized vacuum generation by meand of ejectors, pumps or blowers

(4) Switches and system monitoring

Measuring and control components ensure safe operation of the vacuum system

(5) Filters and connectors

Filters protect the vacuum generator; hoses and connectors connect the components

(5) Valve technology

Valves are used to control the vacuum as well as the compressed air (decentralized or centralized)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.