Schmalz

Special Grippers

Special grippers are used in applications in which regular suction cups cannot be used. Special grippers are used to handle wafers, films, paper, fragile workpieces or textile fiber composites. They serve as a connection element between the workpiece and the handling system just like the suction cup.

Schmalz separates special grippers into the following series:

  • Floating suction cups

  • Magnetic grippers

  • Needle grippers

  • Wafer grippers

  • Composite grippers

  • Thin glass gripper

Our selection aid includes information that should be observed when selecting the right special gripper.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.