Schmalz

Needle Grippers

The needles are pressed into the workpiece and herewith the gripping process is realized. The needles are ejected pneumatically. The needles are extended at an angle to ensure reliable gripping of the workpieces. Once the gripping process is complete, the needles are retracted either through spring force or pneumatically.

Advantages of needle grippers:

  • Safe handling of non-rigid materials or materials with anunstable shape

  • Different shapes for unique operating conditions

  • Selectable needle diameters and adjustable strokes

Typical areas of application:

  • Handling of porous and/or non-rigid workpieces, such as textiles,insulating and foam materials, fiber composites such as carbonand glass fiber, fleece or felts, carpets, filters, fabric, styrofoam as well as metal foams

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.