Schmalz

Floating Suction Cups

Floating suction cups are pneumatically operated special grippers with integrated vacuum generation. They operate on the Bernoulli principle and work as a low-contact system. The workpiece “floats” on an air cushion at the gripper surface. This makes the floating suction cup ideally suited for the handling of very sensitive products. The high volume flow can compensate for leakage,when handling porous workpieces.

Advantages of floating suction cups:

  • Low-contact handling

  • High volume flow

  • Safe separation of thin, porous workpieces

  • Integrated vacuum generation

Typical areas of application:

  • Handling of fiber composites, paper, film, wood veneer, printedcircuit boards, wafers and solar cells

  • Separation of thin, porous workpieces

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.