Schmalz

Floating Suction Cups

Floating suction cups are pneumatically operated special grippers with integrated vacuum generation. They operate on the Bernoulli principle and work as a low-contact system. The workpiece “floats” on an air cushion at the gripper surface. This makes the floating suction cup ideally suited for the handling of very sensitive products. The high volume flow can compensate for leakage,when handling porous workpieces.

Advantages of floating suction cups:

  • Low-contact handling

  • High volume flow

  • Safe separation of thin, porous workpieces

  • Integrated vacuum generation

Typical areas of application:

  • Handling of fiber composites, paper, film, wood veneer, printedcircuit boards, wafers and solar cells

  • Separation of thin, porous workpieces

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.