Schmalz

Floating Suction Cups

Floating suction cups are pneumatically operated special grippers with integrated vacuum generation. They operate on the Bernoulli principle and work as a low-contact system. The workpiece “floats” on an air cushion at the gripper surface. This makes the floating suction cup ideally suited for the handling of very sensitive products. The high volume flow can compensate for leakage,when handling porous workpieces.

Advantages of floating suction cups:

  • Low-contact handling

  • High volume flow

  • Safe separation of thin, porous workpieces

  • Integrated vacuum generation

Typical areas of application:

  • Handling of fiber composites, paper, film, wood veneer, printedcircuit boards, wafers and solar cells

  • Separation of thin, porous workpieces

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.