Schmalz

Selection by Workpiece

There follow some examples of applications to assist selection of the appropriate special grippers:

Workpiece

Schmalz Special Gripper

Product

Product Properties

Solar components such as wafers and solar cells

Floating suction cups SBS

  • Low-contact handling

  • Integrated vacuum generation

 

Wafer grippers SWGm

  • Extremely fast and precise handling

  • Integrated vacuum generation with high suction rate

  • Product dimensions especially for wafer sizes 125x125 mm and 156x156 mm

Thin workpieces such as paper and foils

Floating suction cups SBS

  • Low-contact handling

  • Integrated vacuum generation

  • Absorption of lateral forces by elastomer buffer on the underside

  • Separation function during destacking

Complex steel parts such as perforated sheets and laser cut metal

Magnetic grippers SGM

  • Handling by means of a permanent magnet

  • Absorption of lateral forces by friction ring

Delicate components such as printed circuit boards

Floating suction cups SBS

  • Low-contact handling

  • Integrated vacuum generation

  • High leakage compensation

Battery components such as anodes, cathodes and separators

Composite grippers SCG

  • Integrated vacuum generation

  • Higher volume flow for a secure grip on even porous workpieces

  • Large contact surface for delicate handling

Unstable and porous workpieces such as foam and insulation materials

Needle grippers SNG

  • Needle grippers with variable needle stroke that can be adjusted for individual workpiece geometries

Fabrics that are unstable or have a "suck through" effect such as composites

Composite grippers SCG

  • Integrated vacuum generation

  • High volume flow for a secure grip on even porous workpieces

  • Large contact surface for delicate handling

 

Needle grippers SNG

  • SNG needle gripper with variable needle stroke for individual adaptation to different workpiece geometries

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.