Schmalz

Selection by Workpiece

There follow some examples of applications to assist selection of the appropriate special grippers:

Workpiece

Schmalz Special Gripper

Product

Product Properties

Solar components such as wafers and solar cells

Floating suction cups SBS

  • Low-contact handling

  • Integrated vacuum generation

 

Wafer grippers SWGm

  • Extremely fast and precise handling

  • Integrated vacuum generation with high suction rate

  • Product dimensions especially for wafer sizes 125x125 mm and 156x156 mm

Thin workpieces such as paper and foils

Floating suction cups SBS

  • Low-contact handling

  • Integrated vacuum generation

  • Absorption of lateral forces by elastomer buffer on the underside

  • Separation function during destacking

Complex steel parts such as perforated sheets and laser cut metal

Magnetic grippers SGM

  • Handling by means of a permanent magnet

  • Absorption of lateral forces by friction ring

Delicate components such as printed circuit boards

Floating suction cups SBS

  • Low-contact handling

  • Integrated vacuum generation

  • High leakage compensation

Battery components such as anodes, cathodes and separators

Composite grippers SCG

  • Integrated vacuum generation

  • Higher volume flow for a secure grip on even porous workpieces

  • Large contact surface for delicate handling

Unstable and porous workpieces such as foam and insulation materials

Needle grippers SNG

  • Needle grippers with variable needle stroke that can be adjusted for individual workpiece geometries

Fabrics that are unstable or have a "suck through" effect such as composites

Composite grippers SCG

  • Integrated vacuum generation

  • High volume flow for a secure grip on even porous workpieces

  • Large contact surface for delicate handling

 

Needle grippers SNG

  • SNG needle gripper with variable needle stroke for individual adaptation to different workpiece geometries

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.