Schmalz

Composite Grippers

Composite grippers are mainly used for handling fragile workpieces. They are operated pneumatically and have an integrated vacuum generator. Due to their high volume flow and the moderate vacuum level, composite grippers are ideally suited for handling fragile components.

Advantages of composite grippers

  • Secure gripping, also for porous materials or workpiece that only partially cover the suction surface

  • Short cycle times and accurate positioning

  • Integrated vacuum generation, including blow-off function

  • High volume flow

Typical areas of application

  • Handling of fiber composites, such as carbon fiber reinforced composites

  • Handling of electrodes, separators and battery cells

  • Handling of extremely thin, sensitive components

  • Handling of porous, permeable workpieces

  • Handling of blank circuit boards

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.